This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BATFET 上具有>=~3A 放电流能力的线性充电器

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281796/linear-charger-with-3a-discharge-current-capability-on-batfet

主题中讨论的其他器件:BQ25180bq24072

大家好、  

只是想检查 BATFET 上是否有放电电流能力大于=~3A 的线性充电器。  

EE 是可穿戴设备。 我看到我们有 BQ25180、但只有2.5A 的放电电流来支持系统负载。  谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    您可以查看 BQ2407X 器件、例如 bq24072。 这些器件是 QFN、从 BAT 到 SYS 的输出为4.5A。  

    相关应用手册: 使用 BQ24075/8/9实现运输模式

    此致、

    安东尼·范