This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:定序开始

Guru**** 2387840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279529/tps38700-sequencing-start

器件型号:TPS38700

您好!

我在尝试让 TPS38700运行、但到目前为止、我们发现序列输出只保持低电平、/RST 输出也保持低电平。 我们的开发板使用了某些器件、因此想知道是否有任何明显的错误。

我知道开发板使用的是汽车-Q1器件、而板上的器件包含消费类器件(TPS38700C04NRGER、即-Q1器件)。 根据数据表检查、唯一的区别似乎是在-Q1器件中将 PEC 初始化为0x00、并在消费类器件中将 PEC 初始化为0xFF。 寄存器编程中是否需要进行任何其他更改?

我还从数据表中注意到、高输入 ON /SLEEP 和 ACT 信号的电压范围最高只能到 VDD 0.2V。 目前、这些信号直接来自同一电源上的 MCU、因此这些信号将非常接近 VDD。 如果这两个电平都处于 VDD、TPS38700不会将此电平识别为高电平、并因此在两者都驱动为高电平时阻止时序启动?

请将其复制到下方的原理图碎片中。

谢谢。

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    VBBAT 应连接到电源。 驱动睡眠并工作至高电平应该不会出现问题。 您是否可以将 VBBAt 连接到3.3V 并再次进行测试?

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    感谢您的答复。 我已尝试按照您的建议将 VBBAT 连接到3V3 (短接 VDD 引脚17和 VBBAT 引脚18)、但遗憾的是、它没有区别。

    我们的调试器输出显示如下:

    I (4009) PwrSeq:MODE_REV 0xa1修订版本0xF3
    I (4019) PwrSeq:INT_SRC1 0x4 INT_SRC2 0x23 INT_VENDOOR 0xff CTL_STAT 0xff
    I (4019) PwrSeq:WDT_STAT 0 TEST_STAT 0x6e Last_RST 0xff
    I (4029) PwrSeq:==== ===== ===== ===== ===== =
    I (4039) PwrSeq:检查 PEC
    I (4039) PwrSeq:CTL_2设置= 0xc3、PEC 位= 0x3
    I (4039) PwrSeq:关闭 PEC
    I (4049) PwrSeq:PEC 写入= 0x4之前的 INT_SRC1状态
    I (4049) PCBI2C:计算3字节数据的 PEC CRC8
    I (4059) PCBI2C:3字节数据的 PEC = 0x25
    I (4069) PwrSeq:PEC 写入= 0x4后的 INT_SRC1状态
    I (4069) PwrSeq:CTL_2立即设置= 0
    I (4079) PwrSeq:写入 I2C 3个字节->寄存器0x28
    I (4079) PwrSeq:已验证配置数据集0
    I (4089) PwrSeq:写入 I2C 3个字节->寄存器0x30
    I (4089) PwrSeq:已验证配置数据集1
    I (4099) PwrSeq:写入 I2C 8个字节->寄存器0x33
    I (4099) PwrSeq:已验证配置数据集2
    I (4109) PwrSeq:写入 I2C 4字节->寄存器0x3b
    I (4109) PwrSeq:已验证配置数据集3
    I (4119) PwrSeq:写入 I2C 1个字节->寄存器0x3f
    I (4119) PwrSeq:已验证配置数据集4
    I (4129) PwrSeq:写入 I2C 8个字节->寄存器0x53
    I (4129) PwrSeq:已验证配置数据集5
    I (4139) PwrSeq:写入 I2C 4字节->寄存器0x5b
    I (4139) PwrSeq:已验证配置数据集6
    I (4149) PwrSeq:PwrSeq 初始化成功
    I (4149)脉冲发生器:PwrSeq 已初始化
    I (4159) PwrSeq:打开电源
    I (4159) PwrSeq:启动上电序列
    E (5179) PwrSeq:上电在1010ms 后超时
    E (5179)脉冲发生器:打开 FPGA/模拟电源时出错      

    前3行显示了以下寄存器值:

    INT_SRC1 = 0x04

    INT_SRC2 = 0x23

    TEST_STAT = 0x6e

    这似乎表明启动时出现多个故障。

    F_EN 位(在 INT_SRC1中)为高电平、指示启用输出引脚故障(即使 EM_PD 以外的输出与所有其他元件完全隔离时也会发生此情况)

    F_RT_CRC (在 INT_SRC2中)为高电平、指示 CRC 故障

    BIST_VM (在 TEST_STAT 中)为高电平、指示易失性存储器失败

    BIST_NVM (在 TEST_STAT 中)为高电平、指示非易失性存储器失败

    BIST_L (在 TEST_STAT 中)为高电平、指示逻辑测试失败

    您能建议哪些因素可能导致我们出现这些错误、以及我们可以采取哪些措施来解决此问题吗?

    谢谢。

    戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    感谢您的耐心、我目前正在与我的团队的其他成员取得联系、以解决此问题。  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    Q1和非 Q1的 PEC 均 初始化为0x00。 这可能是导致错误的原因。 修正了消费类器件数据表中的一个拼写错误。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CLK32输出被禁用后、器件现在将运行、如下另一个问题所示:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280672/tps38700-what-causes-f_en-error

    请注意、之前关于将 VBBAT 连接到3V3的建议没有什么区别。 我在板上进行了这项更改、但没有任何帮助。 实际上、现在我们已禁用 CLK32输出、排序在其他没有将 VBBAT 连接到3V3的电路板上运行。