This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:能否使用具有浮动电压的 LM 2775?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280425/lm2775-can-i-use-lm-2775-with-floating-voltage

器件型号:LM2775

您好

我想使用具有浮动电压的 LM2775、如图所示。

谢谢。

西库默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai Kumer、

    只要您确保所有引脚电压都与 GND 引脚相关并且处于绝对最大额定值范围内、就可以。

    BTW、只要所有其他引脚不超过相对于 GND 引脚的绝对最大额定值、每个 IC 都可以与 GND 引脚上的任何电压一起使用(有时可能会有点棘手)。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、您好

    但是、当我使用 PSPICE 进行仿真时、我没有获得预期的结果。

    请查看下图。\

    用于 IC 的5V 共模和3.3V 电源接地引脚。 我预计输出电压为10V、具有5V 直流接地或系统接地。

    但它为我提供5V 电压(请参阅红色标记)。

    谢谢  
    S·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai Kumar、

    最后我来谈谈这个申请、因为有一个问题相同: (+) LM2775-Q1:LM2775 wh 共模电压-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、
    布里吉特