This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:自动降压或升压模式-超级电容器满时芯片仍保持开关状态

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281721/tps61094-auto-buck-or-boost-mode---chip-keeps-on-switching-although-supercapacitor-is-full

器件型号:TPS61094

配置:输入电压3.85V
* MODE 和 EN 引脚连接在一起,并通过100k 上拉电阻连接到输出端。
*超级电容器(SC)充电终止电压设置为3.6V
*输出电压选项设置为3.6V
*充电输出电流设置为100mA

示波器出现的现象:
SC 电压缓慢上升。 开关节点(引脚5)交换4-5次、并持续1.3秒、然后重复。
当 SC 电压达到3.6V 时、电压开始灌入、开关节点(偶尔)保持开关状态。
当灌电压~75mV 时、这种现象会重复发生。
Vin 处的3.85V 输入电压始终稳定连接到 Vout。
实际上没有负载。

为什么芯片在 SC 满时保持开关状态?
这显然会引起高漏电:5f 的电容在一分钟内下降75mV!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jouko:

    当 SC 电压接近充电电压时、仍然存在较小的充电电流 ICHG_TERM、它大约为10mA、因此器件仍在切换。

    但我认为 SC 压降不是由开关引起的、而是由 SC 的内部电阻引起的。 您测量的 SC 电压等于内部电阻的压降与实际 SC 电压之和,内部电阻的压降与充电电流有关,Vdrop = ICHG*R。

    当 SC 电压<充电端子电压时、充电电流为100mA、而当 SC 电压接近充电端子电压时、充电电流为10mA、因此在这种情况下、压降会变得更低、即您测量到的~75mV 灌电压。

    我在我们的实验室中有一个测试、SC 电压最终会随着时间的推移保持稳定、也许您也可以尝试更长的时间。

    此致、

    内森