This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176原理图审阅/检查降压/升压功能

Guru**** 2391435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281095/lm5176-lm5176-schematic-review-check-buck-boost-functional

器件型号:LM5176

您好、TI 团队、

您能帮我看一下 LM5176的应用原理图和提供一些建议吗?

用途:LM5176 6-38V 降压-升压12V、输入源范围为6V 到38V、我想使用 LM5176进行降压-升压、并在12V/10A 时保持稳定的输出。   

目标:始终保持12V 的稳定输出、即当输入电源为6V 时、输出电压需要升压到12V;当输入电源为38V 时、输出电压需要降压到12V。

谢谢

e2e.ti.com/.../LM5176-6_2D00_38V-BUCK_2D00_BOOST-12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hins、您好!

    请在此处查找用于检查原理图的快速入门计算器: SNVC208计算工具| TI.com

    您的电源是否能够在6V 输入下提供满载? 这意味着输入端的平均电流大约为22A。

    请给我一点时间进行原理图审阅。 我应该能够回到你的身边,直到一周中。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brigitte:

    输入源的范围为6V 到38V、无法在6V 输入时提供满载、但似乎在>= 7V 主输入时没有问题。 您能帮助我们在原理图审阅后分享更正后的计算值吗?  

    此致

    温欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hins、您好!

    没有重新计算所有外部元件。 请为此使用快速入门计算器。  

    总的来说、原理图看起来不错。

    如果未使用 PGOOD、则可以将其保持悬空状态。

    2 m Ω 的输出感应电阻较低、允许25A 的平均输出电流。 如果您只填充4 m Ω 电阻器中的一个、则您将非常接近于您希望实现的10A 电阻器。

    此致、
    布里吉特