This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:平衡问题+问题。

Guru**** 2520470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280752/bq76920-balancing-issues-questions

器件型号:BQ76920

这是我的原理图、因此我知道电池的排列方式。

以下是我设置的内容:

  • 过压到4.2V
  • CELLBAL1至  0b00010111

我的问题是、当我在其中一个电池上达到4.2V 标记时、就开始出现过压故障。 哪些值决定了电芯何时开始平衡? 这与 OV 数相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    电芯平衡仅由主机控制、与 OV 电平无关。 第 8.3.1.3.3节电池平衡 说明了所有内容。 如果遇到意外的 OV 触发条件、则需要设置 [ADC_EN]=1 (也在本节中进行了说明)。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙