This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:UCC24610

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24650, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270765/ucc24610-ucc24610

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件: UCC24650UCC24612

您好、TI 团队、

您能否共享 UCC24610的 SPICE 模型?  ucc24650有.lib 文件、但没有  UCC24610 pspice 模型。 因此、我们不会将 它们建立到 Orcad、也不会生成同步整流反激式转换器。 对于同步整流器反激、有一些模型。 但是、它们对于 磁性整流器反激式转换器来说并非完全够用。 可以帮帮我吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salih,  

    感谢您关注 UCC24610 SR 控制器。  

    遗憾的是、该控制器根本没有生成任何仿真模型。   
    我建议您使用二次侧整流器的二极管模型来运行系统仿真。  如果您  为二极管设置了非常低的正向压降(例如50~100mV)、则可以仿真类似 SR 的系统性能。  

    作为替代方案,您可以考虑在此应用中使用 UCC24612 SR 控制器, 但它只有一个可用的 SIMPLIS 模型( https://www.ti.com/lit/zip/slum597 );没有 PSpice 模型。  不过、您可以将 Simplis 模型转换为 PSpice。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、如何将 SIMPLIS 模型转换为 PSpice 模型? 我 没有找到它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salih,  

    很抱歉、我不知道网络上是否有翻译程序。   

    无论是否有一个、我刚刚意识到 Simplis 模型是加密的、因此译员工具无论如何都无法转换它。  
    即使您拥有 Simplis 仿真器许可证、也无法打开 UCC24612模型。  您可以使用它运行仿真、但无法打开器件模型来查看它的工作原理。  

    我建议您使用 PSpice 中提供的基元通用组件构建自己的 SR 控制器模型。
    在最基本的情况下、SR 控制器只需在 Vds <-0.3V 时将 MOSFET 导通、并在 Vds >-0.01V 时将其关断。  
    它可以由一些比较器和受控电压源实现。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salih,  

    您的后续问题"  Ulrich、您好、 如果  -0.01V > Vds > -0.3V、 我该怎么办?  打开或关闭?  "我的答复是:  

    当 SR MOSFET VDS 电压从一些较高的正电压转换为低于-0.3V 时、打开 SR MOSFET。  
    SR MOSFET 开启后、将其保持开启状态 、直到 Vds 增加至-0.01V。  
    当 Vds 增加至高于-0.01V 时、关闭 MOSFET。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ulrich。

    我使其采用 受控电压源、但这些部件不再消耗功率。 此外、我认为栅极 PWM 没有噪声。 我们需要 UCC24610 SR 等 PSpice 组件模型。  

    此致

    Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salih,

    我很高兴您的 SR 控制器模型在工作。  
    可以使用电流探头测量进入控制器电路的电流、然后将该电流的平均值与为 SR 控制器供电的电压相乘、以此来估算控制器功率损耗。  

    我不知道何时可以开发 UCC24610的 PSpice 模型。  这不是我们的计划,我认为在可预见的将来也没有这样做的计划。  

    此致、
    乌尔里希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通过电压与电流相乘来计算具有 SR 控制的电路不存在问题。 我想听你的意见。 实际上、 在我的电路中有一个主 PWM 信号、并且几乎没有具有纳秒值的 PWM。 因此,如何解决这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:  

    我建议为 SR 比较器添加一点迟滞、以便跳变阈值处漏极和源极电压的微小变化不会持续触发 OUT 信号。  可能从5mV 的迟滞开始、如果某些剩余切换仍然存在、则会以小增量增加。   

    此致、
    乌尔里希