This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:请帮助了解 LM25145的设计

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5146, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281680/lm25145-pls-help-review-the-design-of-lm25145

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5145

尊敬的专家

我们的设计输入20V Vdc 形成了交流到直流适配器,并在交流到直流电路板中嵌入 LM25145 ,输出12V,峰值15A。 现在客户发现他们无法正常启动. 我们检查 SS/TRK 引脚和 FB 引脚中的一些噪声输入。 然后将 C602在 SS/TRK 引脚上取下,将 R614&C610在 FB 引脚上, LM25145就可以正常启动。

下面是 sch, AC-DC 输出具有相同的电源 GND 与 LM25145输入,但客户 AGND 连接 PGND 没有隔离.

客户将重新设计 AGND & PGND ,1.您能给我们更多关于 PCB & Sch 的建议吗?

  

2、FB 引脚也有一些1.4V 的噪声,但如果我们把  R614&C610在 FB 引脚 关闭时,噪声将会消失,你可能会提示一个值 R614&C610 ,现在是 100Ω& 100pF。

3.输出电压电容 ESR 是否存在? 我们如何选择合适的 ESR 输出电容器?

4.相位裕度是否应该与0点交叉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    请附上采用波特图的快速入门?

    注意相位裕度应大于45度、58度(在该图中)是可以的。

    电容器 ESR 有助于实现稳定性和相位裕度、但输出电压纹波将 增加。

    AGND 应在某个点上连接到 PGND、理想情况下直接连接到外露焊盘上。

    此外、外露焊盘也应连接到 GND。

    请参阅控制器示例布局图:

    您还可以参考 LM5145 EVM 和 LM5146 EVM 中的布局文件。

    https://www.ti.com/tool/LM5145EVM-HD-20A

    https://www.ti.com/tool/LM5146-Q1-EVM12V 

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多