This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145RGYR:过流限制使用低侧 MOSFET 的 RDS (on)时与输入电压有关

Guru**** 2532430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281782/lm25145-lm25145rgyr-overcurrent-limit-dependence-on-input-voltage-using-rds-on-of-low-side-mosfet

器件型号:LM25145

您好、TI 团队、

我当前正在对 LM25145RGYR (LM5145RGYT)设计进行启动。
参数:UIN=16-31V;UOUT=12A、Iout<=12A

除了过流限制外、它目前运行得很好。
电流限制的范围太宽@不同的输入电压。
低侧 MOSFET 的 RDS (on)用于限制输出电流。

R14= Rilim、测量@室温、缓慢增加负载
R14:270R => 11.27A OCP @16.01V 输入
R14:270R => 12.63A OCP @24.02V 输入
R14:270R => 13.23A OCP @31.01V 输入

将 R14更改为300R:
R14:300R => 11.92A @16.01V 输入
R14:300R => 13.61A @24.02V 输入
R14:300R => 14.12A @31.01V 输入

对我们来说、这些限值的差异太大。 您能否帮助提高过流限制、
从而减少对输入电压的依赖性?

附录为原理图的相关部分:

e2e.ti.com/.../DMS_2D00_LS09_5F00_A101_5F00_Power_5F00_Board_5F00_EVT_5F00_Schematic_5F00_0.04_5F00_20230809_5F00_TI_5F00_Check.pdf


和信号 VR_P12V_OUT_ILIM @ R16 (GND @ C11)和信号 VR_P12V_OUT_LO_FET @ R16的测量

uin=16.01V、Iout=11.00A =>图片 tek00113.png:

uin=16.01V、Iout=11.49A => Picture tek00114.png:


uin=24.01V、Iout=11.00A => Picture tek00106.png:

uin=24.01V、Iout=11.49A =>图片 tek00107.png:

uin=24.01V、Iout=12.90A =>图片 tek00108.png:


uin=31.01V、Iout=11.00A =>图片 tek00101.png:


uin=31.01V、Iout=11.49A => Picture tek00110.png:


uin=31.01V、Iout=12.90A =>图片 tek00111.png:


uin=31.01V、Iout=13.50A => Picture tek00112.png:

此致、
B·格伦瓦尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、所有测量中显示的信号为"VR_P12V_OUT_HO_FET"、而不是"VR_P12V_OUT_LO_FET"。 我明天会用正确的信号来更新图片。
    不过,我希望大家可以在这问题上有所支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    该器件具有谷值电流限制功能、在过流期间控制电感器谷值电流。

    请参阅数据表中的图41。

    电感器峰值电流不受主动控制。

    峰值电流是 VIN 和由 COMP 钳位设置的电流限制占空比的函数。

    VIN 越高、电感器上升斜率越大、峰值电流越大、因此平均电流越大。

    较大的电感会减小上升斜率、但行为仍然是相同的。

    可能电流检测电阻器感测将具有更精确的设定点、但我仍然希望它会随 VIN 的变化而有所变化。

    希望这能够说明问题、您可以使用电流环路和电流探针来测量实际电感器电流并监控电感器电流限制、从而更好地观察行为。

    -奥兰多