主题中讨论的其他器件:LM5177、 LM5176、LM5175
大家好、
我的客户正在测试我们的 EVM。
它们需要5A 固定电流输出。
他们没有在 DS 上找到这方面的推荐 RC。
您能帮忙检查需要在 EVM 上进行哪些更改 才能获得此5A 电流吗?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Brigitte:
他们需要调节电流。
他们找到了一个指南、但没有告诉他们 R & C 的具体价值:
请您提供一个具体的测试值吗?
谢谢。
布赖恩
您好、Brian、
平均输出电流限制通过 ISNSP 和 ISNSN 之间的电阻进行设置。 数据表中说明了该电阻的计算方法、电流限制为5A 时阻值为10m Ω。 因此、在 EVM 上、必须将 R6从4m 更改为10m。
Rimon 和 CIMON 是 平均电流环路补偿网络的一部分。 由于 EVM 中已经使用了电流限制、而且补偿网络也在那里、因此客户可以按原样进行测试。
此致、
莫里茨
您好、Brian、
数据表中速度快3倍- 5倍表示与输出电压环路相比具有交叉频率。
您可以使用此器件的快速入门计算器、并检查 EVM 上使用的补偿网络的交叉频率是多少。 然后、您可以调整这些值、并查看通过哪个 R 和 C 值、您将获得高出3倍的交叉频率。
对于 LM5177、我们没有参考设计、但对于 LM5176和 LM5175、有恒流示例用于电池充电:
https://www.ti.com/tool/PMP20660
https://www.ti.com/tool/PMP22125
此致、
莫里茨
Brian、您好!
很抱歉 IMONOUT 上的电阻器和电容器、您可以 查看快速入门计算器: SNVR519计算工具| TI.com
建议使用3nF 和1k Ω。
此致、
布里吉特