This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:连接充电器期间的 MAC Shutdown ()命令

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281474/bq40z80-mac-shutdown-command-during-charger-is-connected

器件型号:BQ40Z80

团队好~

如果在 CHARGE 模式下发出 shutdown ()命令,则似乎是轻微故障。

这是预期结果、因为向 Vpack 端子施加电压。

-。 SDM = 1

-。 CHG、DSG FET 关断

-。 但 BQ40z80仍然正常、

我想知道是否施加了充电电压来排除关断命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sangsoo、

    在 CHARGE 模式下、不应发出它们的 SHUTDOWN 命令、通常仅在电池初始运输或长期存储期间进入 SHUTDOWN 模式、ii 在活动模式下不应是 SNET。

    此致、

    怀亚特·凯勒