This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 SRN、SRP 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281449/bq76952-bq76952-srn-srp-issues

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。

当电容器 C1013短路或电阻器 R1013开路时、BQ76952是否能识别该情况、影响如何?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果电容器短路、器件将始终读取到电流为~0mA。

    如果 SRP 上的电阻器开路、则引脚电压会浮动、器件可能会显示为任何值。

    此致、

    马克斯·韦博肯