This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041A:是否可以使用 LM5041B 作为替代方案

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041B, LM5041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281069/lm5041a-can-lm5041b-be-used-as-alternative

器件型号:LM5041A
主题中讨论的其他器件:LM5041B

大家好、

我的客户目前在其设计中使用 LM5041A、目前器件短缺。 他们尝试使用我们的 LM5041B、但在测试中会遇到问题。 以下是他们的反馈:

对于 B、每次模块关闭时、降压驱动为低电平、总线线路都会剩余能量。 当下一次快速导通时、

推挽式 MOS 将以50%的占空比打开、以承受总线的能量放电。 这将导致推挽式 MOSFET 发生击穿。

我们在频繁开/关时发现了该故障。

他们可以做什么来代替 B 版本吗?

谢谢!

Br、

阿尔弗

雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5041B 具有与 LM5041A 不同的响应。 请参阅第2行、第3行和第4行、LM5041B 禁用了降压、但 LM5041A 未禁用。 因此 LM5041A 不是 LM5041B 的替代品。 如果您使用 LM5041A 替代 LM5041B、则需要添加外部电路来实现 LM5041A 的相同功能、即在设计中添加放电电路来释放左侧能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的反馈! 那么、我们有没有其他建议作为引脚对引脚 LM5041A 的替代方案?

    谢谢!

    Br、

    阿尔弗

    雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有器件引脚对引脚或功能对 LM5041B 起作用。