This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:TPS92612在更高频率下运行

Guru**** 2663475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280732/tps92612-q1-tps92612-running-at-higher-frequencies

器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92612

您好、TI 支持团队、

我想 在设计中使用 TPS92612。 我想在高于20kHz 但低于100KHz 的频率下运行它。 这对 TPS92612而言是可行的。  

在这些频率下运行时、限制是什么? 以下是我当前的配置。  R (sns)为1欧姆、 R (p)为75欧姆、NPN 是具有4.6k 基极电阻的简单2222晶体管。  

所需电流的乘积是100mA。 如果较高的 频率是一个问题、为什么是它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为什么建议将 PWM 输入连接到串末尾的晶体管以及 PWM 输入引脚?  

    此致!  

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:

    中的此图表是数据表。 我想目的是确保在 PWM 为低电平或高电平时 LED 熄灭或亮起。  

    我不知道 TI 为什么这样做、但它能够起作用。  

    回到我的问题、在 更高的频率下运行 TPS92612时遇到问题。  

    谢谢。

    -达米安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Damian、我看到了。 这与 EVM 的实现方式大不相同、但我有点偏离。 频率将主要受 PWM 电压上升沿的上升和下降时间的限制。 如果频率快于 PWM 电压上升时间、则 LED 中的电流可能会受到电压的压摆率的影响、 这意味着总电流将不仅仅是平均占空比的函数、而是平均占空比与压摆率的函数。 我建议保持一个可以使 PWM 上升时间(以及诊断)可以忽略不计的频率、该频率可以使 PWM 输入频率的上升时间

    在20kHz 时、周期将为50us、这相当接近 PWM 延迟的上升和下降时间。 如果不考虑 FET 的导通和关断时间、这已经比器件能够处理的时间高了。 这就是为什么在数据表的第7.3.3节中、TI 建议将 PWM 控制保持在200Hz 和2kHz 之间。 我不认为这种高频应用能够实现。

    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。