This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:原理图审阅

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280481/bq25172-schematic-review

器件型号:BQ25172

您好!

 镍氢电池充电应用使用  BQ25172。 请参阅以下原理图。 谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    仔细检查 Q1与 VSET 的连接、这是否应该进入 TS?

    电路的其他部分看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    Q1是否仅用于控制更改启用、谢谢。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    Q1仅用于控制更改启用或不启用

    BIL J -如果 TS 被拉至接地,它将起到充电启用/禁用的作用。  但将 VSET 接地不会、该引脚仅在加电时读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    电路更正如下。 此外、还有一个问题需要确认:当电池充满电、充电输入被移除、然后重新插入时、BQ25172是否会再次为电池充电? 充电需要多长时间? 从规格来看、好像是 TMR 的20%(根据图中的电路、会再充电2个小时吗?)、还是取决于电池电压、一旦达到1节电池的预定电压就会停止?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    电路已更正如下。

    Bill J -看起来不错

    电池充满电后,卸下充电输入并重新插入后,BQ25172是否会再次为电池充电? [/报价]

    Bill J -充电器将检查电池电压、如果它高于 V-RECHG (前电芯1.33V)、则电池被视为已满、器件不会开始充电。

    充电需要多长时间?

    Bill J -如果电压低于 V-RECHG、器件将启动完整的充电周期、时间由 TMR 引脚设置。

    从规格来看,它似乎是 TMR 的20%(根据图中的电路,它会再充电2小时吗?),

    如果使用 VSET 设置间歇充电周期(47k vs 62k)、则 Bill J - 20%将适用、并且这是充满电后的再充电、电压降至再充电电平以下。

    一旦达到单节电池的预定电压,它就会停止?

    Bill J -充电基于计时器、不使用电芯电压。 但该器件具有将停止充电的过压。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 间歇性充电、只需仔细检查一下、电池电压< V-RECHG (1.33)。

    对于充电曲线、它将以20%×TMR 的频率进行充电。

    如果"不"使用 间歇充电、 蓄电池电压< V-RECHG (1.33)。

    在充电曲线中、它会 以100%的 TMR 充电或直至达到 OVP、对吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    '如果使用 间歇充电、只需仔细检查、蓄电池电压< V-RECHG (1.33)。  对于充电曲线、它将以20% x TMR 的频率进行充电。" -- Bill J -是

    '如果"不"使用 间歇充电、 蓄电池电压< V-RECHG (1.33)。' -- Bill J -是的,没有新的充电循环开始。

    "作为充电配置文件,它将充电 100% x TMR 或直到达到 OVP,对吗?"- Bill J -是的,新的充电循环(电源循环)将是100% X TMR。