This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:使用 LM5035的半桥拓扑设计问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272805/lm5035-design-problems-with-half-bridge-topology-using-lm5035

器件型号:LM5035

您好!

我将 LM5035 IC 用于半桥配置。 输入电压为270VDC。 因此、我由外部12V 电源为 IC 提供 VIN。  

我有几个问题:

当 IC 电源(VIN --12V)和源电压(270VDC)的接地不同时、如何实现 UVLO、RAMP、OVP 引脚电压。 还需要使用栅极驱动变压器提供栅极隔离。

2.如何使用相同的半桥拓扑获得差动输出电压

3.如果在次级侧使用二极管,则如何处理 SR1和 SR2引脚。 (悬空或 GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.你说的"理由各不相同"是什么意思? 请提供您的原理图、以便我们了解您的具体意思。

    2.你希望从哪里到哪里有哪个电压? 请在您的原理图上显示该内容。

    3.如果不使用 SR1和 SR2,则将这两个引脚保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很长时间没有通信。 我认为这些问题都已解决。 我将关闭该主题。 如果您需要其他支持、可以重新打开该主题或创建新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通过邮件分享了原理图。 然而,对此尚无任何答复。  
    主要询问是如何将 LM5035用于270VDC 输入电压转换为差动+15V 和-15V。

    我面临的问题是不同的理由。

    假设 PGND 是与270VDC 相关联的输入接地。 DGND 是与 +15V 和-15V 输出相关的输出接地。

    现在、LM5035无法 承受270VDC 输入、因此我制造了 12V_AUX 隔离式辅助电源来为 LM5035提供输入。

    与12V_AUX 关联的接地为 AGND。 因此、LM5035的接地为 AGND。

    现在、问题在于设置斜坡、OVP 和 UVLO 引脚。 如果我将电阻分压器连接在270VDC 输入与 PGND 之间、则接地电 平是不同的 PGND 和 AGND。 因此、LM5035无法 正确激活。

    是否有任何使用 BJT 的小型电路将用于降低 LM5035的输入和电源电压、从而 无需不同的12V_AUX。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将原理图发送到了哪里? 我没有收到它。 请重新发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到您的原理图。 请重新发送给我。 没有原理图、我就不能再做回顾和建议了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LVPS-testing.pdfCan请分享邮件 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hong_huang@ti.com、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于支持是通过电子邮件提供的、我将关闭该主题。