This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-TPS55340:并联 EP

Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5157, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281342/tps55340-ep-tps55340-in-parallel

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TPS55340、LM5157、LM5155

 

 

我以前使用过 TPS55340、但内部 FET 似乎只能处理高达5A 的电流。 我需要8A 解决方案。

 

  1. 您可以推荐8A 类似器件吗?
  2. 或者、我可以将两个 TPS55340组合使用以获得更高的功率(它们应并行处理10A 电流)、这是一个推荐的实施方案吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    您需要低至-55°C 的温度范围吗?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不,我不是。" 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    抱歉、我们没有类似的8A 器件、LM5157的开关电流稍高、但没有您需要的高。

    一般而言、您可以使用2个器件来提供一个负载、但它们不会正确地共享输出电流、因为输出电压会略有不同。 您可能需要在输出电压上增加一些压降、以获得更好的电流共享。 请看一下此电源提示: 电源提示27:使用压降方法并联电源- EE Times

    您也可以浏览一下我们的负载 共享 IC:SR 和负载共享控制器产品选择| TI.com

    另一种可能方法是使用 LM5155等控制器或 LM5123等同步控制器。

    此致、
    布里吉特