This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:禁用高压充电-保持充电器的最大电压为5V

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281826/bq25890-disable-hv-charging---keep-max-5v-from-charger

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ25895M

您好!

我有一个使用 BQ25890充电器芯片的器件。
该芯片连接到 PCB 上的 USB C 连接器(仅限 D+/D-)。
问题是充电器把9V 的电压送入充电器芯片、我猜这是因为芯片和充电器做了一次握手并议定了高电压。
我需要电压不超过5.0-5.5伏。
理想情况下、电流应该为~μ A 1050mA、但如果电流仅限于500mA、也可以。
我已经尝试限制和禁用握手、MaxC 和 HV 功能、但无论我做什么、充电器始终向器件提供9V。
-您能否解释一下我如何实现这一点,如何禁用握手并使充电器默认为最大 5V ?
-如果这无法实现、那么您能否告诉我、BQ25890H 型号是否可以实现这一点(将电流保持在较高水平且电压保持在最大5.0V)?
感谢您的答复和帮助。
斯图尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 在 BQ25890和 BQ25890H 上、需要在连接 USB 输入之前在 REG02中禁用 HVDCP 和 MaxCharge 功能、以防止充电器 IC 执行握手并协商为9V。 因此、为了确保器件绝不会在9V 输入下运行、当仅通过电池供电时、您需要修改 REG02中的位2和3、因为这些功能默认启用。  

    为了简化设计、理想情况下您希望将 REG02中的这些位默认设置为禁用状态。 这是一个例子。 BQ25895M  该器件是同一产品系列中的 IC、且引脚排列与 BQ25890相同。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    这是我努力做的,但没有任何效果。 将 Reg02设置为值0x40会产生相同的结果。 电池始终处于连接状态、我卸下并更换 USB 电缆。 进行检查的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认工作原理:如果我禁用 HVEN 和 MaxC 位、那么它应该永远不会协商任何高于5V 的电压? 或者我需要完全禁用握手过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    确认工作原理:如果我禁用了 HVEN 和 MaxC 位,那么它就不应该协商任何高于5V 的内容?

    正确。 在这两个位设置为禁用状态的情况下、BQ25890将不会尝试协商高于5V 的电压。 您无需完全禁用握手过程。

    参阅来自 BQ25890H 数据表第17页的下图、您可以看到、禁用 MaxCharge 和 HVDCP 将从检测方案中移除可调高压适配器握手块。 D+/D-检测仍将能够在不请求电压增加的情况下检测并设置不同的电流限值。  

    我还有关于您执行的测试的一些问题、这些问题可帮助您进行调试。  

    -您如何连接 USB type C 上的 CC 引脚,因为它们无法连接到 BQ25890器件?

    -如果你得到 VBUS 输入功率的波形,你是在它升到9V 之前观察到 VBUS 最初是在5V 还是直接在9V 启动?

    -当您设置 REG02 = 0x40时、您是否已确认器件将在配置后从 REG02读回0x40值、并且您是否已禁用看门狗[REG07 bits 5:4]?

    此致、

    加勒特