This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:VDD5电压电平

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267158/tps546d24a-vdd5-voltage-level

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2

您好!

在使用5V 输入加电时、我获得以下值、

VDD5 = 3.9V

BP1V5 = 1.5V

EN=2.5V

但输出电压为0V。 可能是什么问题?

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将其分配给 TPS546D24A 的主控应用支持 Joseph Conrad、但我建议检查您的引脚编程电阻器值、尤其是 MSEL2值、以确保根据您的配置选择了正确数量的堆叠器件。

    当 TPS546D24A 上电时、它会在上电复位期间将 VDD5稳压器初始化为3.9V、然后在上电复位结束时将电压更改为 POWER_STAGE_CONFIG 编程电压(默认值为4.7V)。  如果 MSEL2编程的堆栈配置告诉 TPS546D24A 它是堆栈的一部分、则在通过 BCX_CLK 和 BCX_DAT 引脚配置堆栈之前、它不会竞争其上电排序。

    如果您可以分享您的原理图、Joseph 也可帮助您查看这些电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter 和 Joseph、您好!

    我附上了原理图供您参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS546D24ARVFR_5F00_1-_2800_2_2900_.pdf

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您有2个器件、但 MSEL2设置为三相。

    对于主器件、您需要将 MSEL2电阻器设置为 AGND 浮点 它设置1个从器件/2个相位。 然后、将从器件 MSEL2电阻器设置为 AGND、 短接

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    对于0.85V 作为输出电压、引脚搭接选项是否正确?

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    0.85Vout 的引脚配置选项应为 R2G = 10且 RDIV = 1。 这将使 Rbot = 31600欧姆、Rtop = 105000欧姆。

    另一个选择是使用 R2G 代码7、不带顶部电阻。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我附上了新的原理图供您参考、它包含3个器件、您能否验证整个电路和引脚搭接选项是否正确。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS546D24ARVFR.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您能否填写位于以下产品文件夹中的设计电子表格: TPS546D24A 设计计算器 。

    电子表格的第二页上有一个引脚 Strap 配置计算器、请填写您所需的配置、然后我将查看该配置和您的原理图。

    谢谢!

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    1.我已经在 Excel 中添加了详细信息,请在下面找到。  

    2.我已经为通用 PCB 中的3个器件启动了电路、获得 Vin = 5V、VDD5 = 3.9V、BP1V5 = 1.5V、EN = 2.5V、Vout = 0V、 可能是什么问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0537.TPS546D24A_5F00_TPS546B24A_5F00_TPS546A24A_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_30062023_2D00_designupdate.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您是否在启动期间测量了 PVIN、SW 和 VOUT?

    观察到 VOUT = 0V 时、是否正在施加负载?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    启动时、我得到了 PVIN=5.12V、SW = 0V、VOUT = 0V。

    2.没有我没有在 VOUT 上施加负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    VDD = 3.9V 表示器件没有完成它的加电排序。

    这种情况最常见的原因是、根据 MSEL2电阻器编程、针对错误的相位计数对该器件进行了引脚编程。

    对于三相、更新后的原理图中的电阻器看起来是正确的。  是否正在运行全部三个相位、或者是否有其中一个相位未组装?

    6.81kΩ、10kΩ 和5kΩ。

    如果您只组装了两个器件、则需要将 R1857更改为"开路"或5.62kV、并将另一个器件的 MSEL2到 AGND 电阻更改为0Ω 或14.7kΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    AVIN 上的电压是多少? 您要确保它高于2.7V 阈值。 所有器件上的电压是否都高于2.7V?

    您是否已确保 PCB 上的所有引脚搭接电阻器的值(与原理图相比)正确无误、并且没有残留磁通量或碎屑?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我填充了三个器件、并运行全部三个相位。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    1.所有器件的 AVIN 上的电压均为4.7V

    2.引脚搭接电阻器适用于所有设备,但它们有一些碎屑,清除后我将获得以下值  

      IC1:Vout = 0V、BP1V5 = 1.5V、VDD5 = 3.9V、即使在 SW 中、I 也会获得0V

      IC2: Vout = 0.79V、BP1V5 = 2.3V、VDD5 = 4.7V

       IC3: Vout = 0.79V、BP1V5 = 2.3V、VDD5 = 4.7V

      所有器件的 AVIN 相同、例如4.7V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您是否有类似于以下产品的超声波清洗器? 如果是、请将板放入清洁器20分钟。 这将有效地消除所有磁通残留。 3个 IC 的行为应受到焊剂和碎屑的影响。 当 BP1V5=2.3V 时、IC2和 IC3不正确。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    1.提供2.3V 输出的 BP1V5是否意味着 IC 损坏?

    2.哪些引脚主要会受到焊剂和碎屑的影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    1.在清除引脚捆绑值中的碎屑后、我得到了以下值  

      IC1:Vout = 0V、BP1V5 = 1.5V、VDD5 = 3.9V

      IC2: Vout = 0V、BP1V5 = 1.5V、VDD5 = 3.9V

       IC3: Vout = 0V、BP1V5 = 1.5V、VDD5 = 3.9V

      谢谢

    可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    1.我短路了 GND、AGND2、AGND2A、AGND2B。 这会造成任何问题吗?

    2.我应该在 GND 和所有 AGND 之间放置电阻器吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. I have 短接 GND、AGND2、AGND2A、AGND2B。 这会造成任何问题吗?

    这可能会引发问题。  每个器件的 AGND 应是一个单独的岛、连接到 AGND 引脚、它仅通过 AGND 引脚和外露散热焊盘之间的顶层迹线连接到 GND。

    2. 我应该在 GND 和所有 AGND 之间放置电阻器吗?

    如果您需要一个电阻器用于节点分离、则电阻器应位于该器件的 AGND 引脚和 AGND 岛(每个器件都有自己的岛)之间。  电阻器不应位于 AGND 引脚和外露散热焊盘之间。

    1.在清除引脚捆绑值中的碎屑后、我得到了以下值  

      IC1:Vout = 0V、BP1V5 = 1.5V、VDD5 = 3.9V

      IC2: Vout = 0V、BP1V5 = 1.5V、VDD5 = 3.9V

       IC3: Vout = 0V、BP1V5 = 1.5V、VDD5 = 3.9V

      谢谢

    可能是什么原因?

    [/报价]

    对于由于启动失败或 NVM 存储不良而无法启动的转换器、这些值看起来是正确的。

    首先、检查所有三个器件的 GOSNS 引脚上的电压。

    IC 1 (U54)的 GOSNS 电压应为0V。

    IC 2 (U55)应具有1.5V 的 GOSNS 电压 (TP30上的电压应为1.5V)

    IC 3 (U56)应具有1.5V 的 GOSNS 电压(TP29上的电压应为1.5V)

    接下来、检查 BCX_CLK 和 BCX_DAT 引脚以查找流量。  如果您在 BCX_CLK 的上升沿触发、当 U54尝试与其他3个器件通信并进行协调时、您应该会在 BCX_CLK 和 BCX_DAT 上看到流量。  根据每个通道中的 BCX_CLK 脉冲的数量来测量您看到的流量突发的长度。  如果您看到一个较短的图形、看看您是否能够以足够的分辨率捕获图形、从而确定字节、那么我们或许能够找出器件启动序列的哪一部分卡在其中。

    您是否能够移除 PMB_CLK 和 PMB_DAT 接地电阻并将 PMBus 连接至电源(例如 TI 的 USB 转 GPIO2适配器)、以便我们从器件中读取状态功能并查看其所说的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    从您所述的行为来看、原因可能是助焊剂污染。 因为每次清除碎屑后、引脚电压电平会有所不同。 我在实验室中经常看到这种问题。 器件不应损坏。 如何清洁碎屑? 即使使用酒精、IC 下方的一些助焊剂也无法清除、必须在超声波清洁器内进行深度清洁。  您应该连接 U54上的 GND 和 AGND2、U55上的 GND 和 AGND2A、U56上的 GND 和 AGND2B。 只要是单点连接、就无需在 GND 和 AGND 之间放置0 Ω 电阻器。 以下是我的建议:

    1.从原理图中可以删除 R2100和 R2101吗? 仅使用局部检测。

      

    2.如果你没有超声波清洁剂,去焊 U54/U55/U56 ,用酒精对三个器件下面的 PCB 区域进行深层清洁,等待 PCB 干燥,然后再用酒精将其焊接回去,然后再用酒精清洁所有的引脚区域。 确保器件非常干净且没有任何助焊剂。

    3.如果以上两项不能正常工作,请将 PCB 布局发送给我们。 我们将回顾 PCB。

    谢谢。

    南锡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    1.如果所有 IC 的 GND 和 AGND 都短路、可能会出现哪种问题?

    2. GOSNS 引脚上的电压、IC1 - 0V、IC2 - 1.493V、IC3 - 1.495V

    3。我在引脚 BCX_CLK、BCX_DAT 处连接了捕获的卡扣。  

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BCX_5F00_CLK.png

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BCX_5F00_DAT.png

    4.我没有 TI 的 USB 转 GPIO2适配器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    1. 如果所有 IC 的 GND 和 AGND 短路、可能会出现哪种问题?

    - AGND 应直接连接到 IC 的散热垫。 从技术上讲、应连接所有接地端、但最重要的是它们的连接方式。 通常需要 AGND 连接到  一款  位置。 这可以防止 PGND 的返回电流干扰 AGND 或注入噪声。  

    您是否可以在同一示波器捕获上发送 BCX_DAT 和 BCX_CLK 波形? 您发送的内容采用不同的时间刻度、因此更难看到。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 BCX_CLK 缩小为显示2个连续的 BCX_CLK 脉冲将会有所帮助。

    此外、请使用万用表仔细检查您的 MSEL2电阻器。 清洁焊剂板。 并检查两个器件跟随器上的 VOSNS 引脚电压。

    确保焊接并连接跟随器器件上的 BCX_CLK 和 BCX_DAT 引脚。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546x24A 系列器件使用反向通道(BCX)在启动和运行期间在器件之间进行通信。  该协议与 PMBus 类似、具有地址、命令和数据。  在上电复位过程中、堆栈控制器器件(GOSNS 连接到地且 MSEL2设置为多相配置的器件)将尝试根据堆栈控制器认为连接的相位数从连接的器件的地址读取相位位置信息。

    当配置为三相时、它将尝试从阶段01和02读取、表示堆栈中的第二个和第三个器件。  它正在寻找 Phase 01以响应为器件2 of 3、并寻找 Phase 02以响应为器件3 of 3。

    您提供的 BCX_DAT 捕获似乎是对这两种方法之一的正确读取、但我们需要采用相同刻度的 CLK 来确定它是第01阶段还是第02阶段。

    BCX_CLK 上的短脉冲显示只有9个低周期、表明只发送了1个字节、这表示事务的地址字节上有 NACK、因此没有发送更多数据。  这表明连接的器件之一没有响应、表明其 MSEL2电阻器未对正确的 STACK_CONFIG 和 INTERLEAVE 值进行编程。

    了解正在跟踪的事务、NACK 以及 ACKed 响应中包含的数据将有助于我们缩小哪个设备没有正确响应的范围、以便我们知道哪个设备没有正确编程。

    如果器件已完成初始上电自检、BCX 将运行更长的事务、定期从连接的器件读取状态和遥测数据。

    1. 如果所有 IC 的 GND 和 AGND 短路、可能会出现哪种问题?

    当每个器件的 AGND 连接到 IC 散热焊盘上的系统接地端时、将每个器件的 AGND 网络连接到每个器件都会在每个器件的接地端之间产生微小的电压差、从而在器件之间的 AGND 布线中产生大电流、 可能会破坏每个器件的零电压基准。

    在启动期间、这可能会在引脚检测中引发错误、此检测使用 AGND 作为其用于检测电阻值的零电压接地基准。

    而在运行期间、这可能会导致调节错误、电流共享错误、电流检测和限值错误、通信错误、甚至器件复位、从而导致一个或多个器件在8-10ms 后关闭并重启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph 和 Peter、您好!

    1.我清除了所有磁通

    2. IC2的 VOSNS 引脚上的电压- 1.492V 和 IC3 - 1.479V  

    3.我已经将 BCX_CLK 和 BCX_DAT 捕捉连接到相同的标度上。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4214.tek00006.png

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4214.tek00007.png

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7838.tek00008.png

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您发送的图像分辨率低、您是否能够发送更高分辨率的图像以便我们可以查看它们?

    请尝试将图像保存在.zip 文件夹中并在 E2E 上添加该文件夹。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    E2E 图像系统会将图像的分辨率降低到320像素宽、这对于我们读取图像而言不够好。  您能尝试将它们放入.zip 文件并进行共享吗?

    或者、检查原始图像的分辨率大小、当您上传时、选择文件后、更新"大小"值以匹配原始图像、以便系统不会降低分辨率。

    我们需要能够检查 BCX_CLK 上升沿上的 BCX_DAT 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph 和 Peter:

    1、这是我可以提供的最佳分辨率

    /resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1768.tek00006.png

    /resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1768.tek00007.png

    /resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0211.tek00008.png

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    查看波形后、控制器会持续轮询目标1、其中 INTERLEAVE 命令需要 NUM_Group=3和 order=1。 它从目标(目标地址02h)接收 NUM_GROUP=2和 ORDER=1 (0x21h)。 因此、目标1当前配置为两相而不是三相、并且控制器未完成上电复位。 电流设置由  目标器件 MSEL2引脚上的短路或悬空引起。

    要解决此问题、您应检查目标1的 MSEL2引脚是否存在短路或开路、并确保其焊接到 PCB 上、并且安装了正确的电阻器、电阻器阻值为10k Ω(从 MSEL2到 AGND)。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    1.这是否意味着问题只涉及目标1而不是目标2?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nachiketh:

    控制器仅轮询目标1、因此我认为目标2已使用正确的设置进行响应。 在完成启动过程之前、控制器只是等待来自目标1的正确响应。

    这就是为什么我们建议您检查目标1的 MSEL2引脚、因为它没有向控制器发送正确的配置。 (阻止它完成 POR)。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    1.再次清理完所有碎屑后,更换所有的引脚搭接电阻器,得到以下值:

    IC1、VDD5 - 3.91V、BP1V5 - 1.5V

    IC2、 VDD5 - 4.7V、BP1V5 - 1.5V

    IC3、 VDD5 - 3.91V、BP1V5 - 1.5V

    为什么我只能在 IC2中获得4.7V 的电压?

    2.我已经附上了 BCX_CLK 和 BCX_DAT SNAP 作为参考。

    /resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6082.PIC .png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    控制器正在轮询目标1、并且正在接收 NACK。 现在、器件完全没有响应控制器。

    某些东西似乎仍未正确焊接。 仔细检查与 IC2的所有连接、重新焊接器件以确保所有引脚都接触、尤其是检查连接到 IC2的 BCX 线路、因为器件未响应控制器。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    1.在 IC 1、BP1V5 - 0V、VDD5 - 1.2V 中、在 IC2和 IC3中、I AM 获取 BP1V5 - 1.5V、VDD5 - 3.9V

    2.当我检查 VDD5引脚连接的阻抗为4.7uF 时、结果是236E;同样、如果我移除电容器、在探测 VDD5引脚和 GND 时会得到相同的值。 这是否意味着 IC 已损坏?

    此致、

    N·卡兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    是否仔细检查以确保与 BP1V5没有短接?

    您在确保引脚搭接电阻器正确焊接时遇到了问题、因此 BP1V5电压可能在 IC1上短路。

    自从发送最新捕获后、您是否在 IC1对电路板进行了更改? 在该捕获中、可以清楚地看到 IC1正在工作(它正在轮询从器件)。

    谢谢。

    约瑟夫