主题中讨论的其他器件: BQ79656-Q1
尊敬的团队:
我在 BMS PCB 中使用的是 BQ79616-Q1。 所有功能均按预期运行。 但问题是其在 EMI 测试(CISPR-25)中未通过。 我的观察结果是、对于每个25MHz 频率(周期性)、噪声振幅会上升30dbuV/m 至40dbuV/m。
1.您能告诉我芯片中使用的时钟频率/开关频率吗?
2.如果您对解决问题有任何建议,请分享。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我在 BMS PCB 中使用的是 BQ79616-Q1。 所有功能均按预期运行。 但问题是其在 EMI 测试(CISPR-25)中未通过。 我的观察结果是、对于每个25MHz 频率(周期性)、噪声振幅会上升30dbuV/m 至40dbuV/m。
1.您能告诉我芯片中使用的时钟频率/开关频率吗?
2.如果您对解决问题有任何建议,请分享。
谢谢你。
我的 MCU 和基础器件彼此完全隔离、拥有用于通信的独立电源、接地平面和隔离器 IC。 通过关闭 MCU、仅开启平衡器 IC 电源也出现了问题。
我们为第二层和第五层的每个平衡器芯片都提供了完整的接地层。 是否需要对通道输入或电源引脚进行额外的滤波?
我在论坛上看到其他人也发来了消息、他们提出了相同的25MHz EMC 问题。 因为答案已锁定、所以我无法看到。
您好!
我认为在 NEG5V 上添加电阻器可以解决这个问题。 电阻器值越小越好。 较大的电阻值可能会影响准确度。
用于 CVDD 的小型并联100nF 和22nF 0402电容器、靠近4.7uf 之前的引脚(其他 LDO 也可以使用一个小型并联电容器、因为
这是降低高频噪声的好做法、但不需要)
–减少排放
22nF C04022323K3RACAUTO
100nF GCM155R71A104KA01f

负5V 引脚的47欧姆(不是会影响精度的磁珠、除非低阻抗磁珠为~80欧姆)、至少一个0欧姆占位元件
靠近引脚
–减少辐射(5V CP 会导致25MHz 谐波)

您好!
靠近4.7uF 之前引脚的 CVDD 的小型并联100nF 和22nF 0402电容器。 这一措施加在一起。
这些更改对我的客户很有用。 检查其他电容器 是否与建议的电容器相同。
如果它们不起作用、我认为这可能是布局问题。 根据数据表的"12.1.4菊花链通信"、 在所有 PCB 中的菊花链元件周围创建一个排除区域(无其他布线、无接地层)
列表。
变压器和变压器的另一侧不能放置 GND 平面。 来自 GND 的噪声可能会耦合到菊花链线束中并辐射到空间中。