This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:适配器插头不会使 IC 退出运输模式

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281902/bq25180-adapter-plug-does-not-kick-ic-out-of-shipping-mode

器件型号:BQ25180

每个人下午都很好

我在 定制 PCB 上使用 bq25180ybgr IC、 该应用程序是具有蓝牙功能的游戏控制器。  

我一直继续遇到这个问题、我可以 通过使用 I2C 设置适当的寄存器值、使用 bq25180ybgr 激活运输模式、但插入电源(具有5V 电源的 USB 电源线)时、IC 无法从运输模式正确唤醒。 使用万用表查看输出、可以看到来自 IC 的输出仅为1.4V。 然后我拔下适配器电源时、IC 可以正确输出大约3.9v (或任何电流电平)的电池电压。  

通过按下按钮将 IC 从运输模式中唤醒、可以让您高枕无忧。

有人能提供任何见解,说明为何这样做? 在这种情况下、我可以使用更好的芯片吗? 运输模式对我来说是允许进入正常睡眠模式的相当重要的。

附加了相关原理图表位

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写这篇文章后、我正在做更多的故障排除... 我在原理图上短接了保险丝 F3、现在它可以正常工作。  

    对于任何其他可能有这个问题的人,我希望这可以帮助!