This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177EVM-HP:固定电流输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5177, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278562/lm5177evm-hp-fixed-current-output

器件型号:LM5177EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM5177LM5176、LM5175

大家好、

我的客户正在测试我们的 EVM。

它们需要5A 固定电流输出。

他们没有在 DS 上找到这方面的推荐 RC。

您能帮忙检查需要在 EVM 上进行哪些更改 才能获得此5A 电流吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    他们是要将平均电流限制为5A、还是要调节电流而不是电压?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    他们需要调节电流。

    他们找到了一个指南、但没有告诉他们 R & C 的具体价值:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcad33/zhcad33.pdf?ts = 1696843781178&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fzh-cn%252FLM5177%253FkeyMatch%253DLM5177%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    请您提供一个具体的测试值吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    可在数据表中找到外部元件的公式。 如果您找不到、请告诉我缺少哪个组件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    您能 告诉我 需要更改 EVM 上的哪些元件并提供5A 的特定研发中心吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

     客户正在测试我们的 EVM。 他们看到我们可以使用 LM5177调节电流。

    因此、他们现在需要一份指南或参考设计、了解需要更换 EVM 上的哪些组件可使其获得5A 电流输出。

    如果我们无法为他们提供这样的指南、请帮助他们说明如何为 Rimon 和 Cimon 设计补偿电路。

    请帮助说明如何将速度提高3倍?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    平均输出电流限制通过 ISNSP 和 ISNSN 之间的电阻进行设置。 数据表中说明了该电阻的计算方法、电流限制为5A 时阻值为10m Ω。 因此、在 EVM 上、必须将 R6从4m 更改为10m。

    Rimon 和 CIMON 是 平均电流环路补偿网络的一部分。 由于 EVM 中已经使用了电流限制、而且补偿网络也在那里、因此客户可以按原样进行测试。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您的回复。

    您还能说明一下如何计算  Rimon 和 CIMON、以及 我们如何实现数据表中所说的3x 5x 性能吗?

    这方面的一个示例将会非常有用。  

    我们是否有与客户共享恒流输出的测试用例和相关设计?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    数据表中速度快3倍- 5倍表示与输出电压环路相比具有交叉频率。

    您可以使用此器件的快速入门计算器、并检查 EVM 上使用的补偿网络的交叉频率是多少。 然后、您可以调整这些值、并查看通过哪个 R 和 C 值、您将获得高出3倍的交叉频率。

    对于 LM5177、我们没有参考设计、但对于 LM5176和 LM5175、有恒流示例用于电池充电:

    https://www.ti.com/tool/PMP20660

    https://www.ti.com/tool/PMP22125

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我之前已经向客户发送了这两条信息、但是与 LM5175和 LM5176相比、LM5177具有补偿电流环路。

    我们是否在 RTM 之前测试过此器件的恒流输出?

    我们当时有测试报告和设计吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    该应用手册基于测试。 我将在下周更新需要使用数据表中的哪些公式进行电流调节。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    期待您的回复。

    非常感谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    有任何反馈吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很抱歉 IMONOUT 上的电阻器和电容器、您可以 查看快速入门计算器: SNVR519计算工具| TI.com

    建议使用3nF 和1k Ω。

    此致、
    布里吉特