This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:Ibb 模型

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280403/lmr51450-ibb-model

器件型号:LMR51450
主题中讨论的其他器件: LMR33640

您好、团队成员:

我的客户希望模拟 LMR51450的反相降压/升压操作。

该器件是否有任何 IBB 模型、例如 simplis 模型?

如果没有、是否有任何方法可以使用 PSpice 瞬态模型来模拟 IBB 操作?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    下图是使用 LM51440时生成的12V 至-7.5V 原理图。  您可以参考此电路来修改原始 pspice 模型。  

    此外、您还可以使用我们的 EVM 进行测试。 但需要进行以下修改: 需要重新计算电感值;需要在 Vin 和 Vout 之间添加电解电容器和陶瓷电容器。 进行测试时、正输入连接到 Vin、负输入连接到 Vout;正负输出正常连接到电子负载。  

    有关一些详细信息、请参阅下面的和。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../6175.Create-an-Inverting-Power-Supply-Using-Peak-Current-Mode-Buck-Converter.pdfe2e.ti.com/.../3513.Working-with-Inverting-Buck_5F00_Boost-Converters.pdf

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    添加原理图。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora-San、

    感谢您的快速回复。 我使用您提供的原理图测试了仿真、但它不起作用、因为仿真的 GND 电平不用于 IBB。

    在应用手册: 使用反相降压/升压转换器 时,第4.4.3节指出在没有 IBB 模型时有一种仿真方法, 可以将输入电源连接到直流/直流转换器的输入和输出端。 这种方法似乎是一种可行的选择,但仍然不起作用。 此配置是否具有任何示例仿真?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    原始仿真模型的内部连接方法可能存在限制、这会阻止您使用 pspice 模型进行仿真。  我们仅拥有支持 IBB 仿真的各个模型。  

    您可以 从产品文件夹下载 LMR33640模型、该文件夹包含可以仿真的 IBB 原理图。  我在此处提供了 zip 文件: snvmbv0.zip

    请按照我之前发送的 AN 计算出合适的值、然后您可以在 EVM 上修改测试。 谢谢。

    奥罗拉