This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:为9V、12V 和15V USB 端口提供输入电流

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281784/bq25730-input-current-provided-for-9v-12v-and-15v-usb-ports

器件型号:BQ25730

尊敬的 Techs:

我有一个能够提供12V、9V 和15V 的 PD 控制器。 借助一系列 PD 控制器 IC、我有一个 bq25730充电器 IC。  

任何人能帮助我理解 USB 端口提供的最大输入电流、电压为9V、电压为12V 和电压为15V、以便我可以配置提供给充电器的输入电流吗?  

谢谢  

A·卡夏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    我认为这是 PD 器件的问题、需要遵循 PD 规范。 充电器将其输入电流限制设置为不超过可用的 PD。  

    此致、