This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:当输入电压约为4.8V 时、输出电压过低

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280515/lm74502-q1-vout-goes-too-low-when-vin-around-4-8v

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502

您好!

在我的设计中、我使用 LM74502提供负载突降保护。 我的电路已连接

当 Vin 大约为4.8V 时、 为 SMPS 供电的输出电压变得过低。 示波器已连接。

1)

1) 1)蓝色:VIN      黄色:输出电压

2)

2) 2)蓝色:引脚5 (Vs)   黄色:VIN

这是否正常、或者这个设计有什么问题?

还连接了过压钳位示波器。

VIN=37.6、Vout=36.5

输入电压=38.5、输出电压=34.7

VIN=45、Vout=34.7

有什么问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    当输入电压低于5V 时、进入 IC VS 引脚的电流(静态电流) 为高电平。 此电流乘以 VS 引脚串联10k 电阻会导致 VS 引脚上的电压下降。 在共享的波形中、您可以看到 VS 引脚电压降至 VS POR 阈值以下、其中 IC 不会按预期运行。  

    要解决此问题、客户需要在输出/SRC IC 引脚之间添加一个二极管、如下所示。 当 HGATE 为高电平时、该二极管将提供到 VS 引脚的低阻抗路径。  

    OV 钳位行为 符合预期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    会 出现200V 的负载突降、那么所选二极管的额定电压和电流应该是多少?

    所选的二极管是肖特基二极管吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    该二极管位于 VS 引脚和 SRC 之间。 VS 引脚被 齐纳钳位至大约60V。 因此、二极管两端的最大电压将是60V-65V。 因此、使用额定电压为75V 的电压应该没问题。 流经二极管的电流将非常小、大约为1mA。 因此、您可以选择一个额定电流非常低的肖特基二极管。