请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546C20A 团队成员您好
在数据表7.3.8上、我对它有一些疑问。
我能知道数据表中的详细信息吗? 谢谢!
- [图26中的蓝线]当 Samsung 使用 PMBus 时、Vout 将从启动电压启动、并与 PMBus 通信并稳定至默认输出电压。
我可以看到数据表中的波形"7.3.8复位 Vout"。 但我需要知道(a)期间的压降值。
能否知道(a)期间的压降值?
- [图26中的绿色行]如果 Samsung 不使用 PMBus、则 Vout 不需要与 PMBus 进行通信。 因此它看起来(A)、(B)将不工作。
那么、从 AVS 预输出电压到默认输出电压的持续时间是多长? 它们之间是否也存在压降或压降?