This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B-Q1:设计问题检查

Guru**** 2521920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280892/bq51013b-q1-design-problem-check

器件型号:BQ51013B-Q1

P5、P6、P15和 P16的功能:P5和 P16是过压钳位引脚、引脚可以承受的最大电压是20V;P6和 P15是通信调制引脚、其电气结构与 P5/16引脚相同。 2.电容功能:滤波功能,不能防止击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    P5/P16将控制钳位电容器、该电容器会移动谐振点并降低系统增益。

    P6/P15将控制通信电容器以将数据发送到发送器来控制系统。

    是的--它们具有相同的额定电压。

    您发现设计存在问题吗?