This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317MKVURG3

Guru**** 2525400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281629/lm317-lm317mkvurg3

器件型号:LM317

您好!

我想知道  LM317MKVURG3封装 KVU (TO-252)的"结至外壳"热阻是多少。

因为数据表仅显示封装 SOT-223的热性能信息。

我认为   KVU (TO-252)封装的热阻应低于 SOT-223。

请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    我发现 LM317MKVURG3的 RθJA 值为56.9 °C/W。

    你是对的-这没有在 LM317M 的数据表中列出、但我能够在 LM317的数据表第3页找到它。 我将提交一份请求、要求在链接到 LM317M 的数据表上添加此信息。

    此致、

    凯尔西