This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:四相输出 DITH 设计

Guru**** 2515435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281226/lm25143-4-phase-output-dith-design

器件型号:LM25143

团队成员

我的客户将在四相降压电路中使用两个 LM25143。

6芯电池 (__LW_AT__15V-25V)降压至 12V;输出功率:TDC:500W; EDC :600W

这里有一个问题:

如果主控制器通过电容器(启用 DITH)将 DITH 连接到 GND、但次级控制器悬空或连接到 GND。

辅助控制器是否也启用 DITH 功能?

原因在我看来、作为次级控制器的外部时钟源的初级控制器应该跟在主控制器之后。  

请告诉我您的意见。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    正确、使用 SYNC 时、DITH 被禁用。  

    由于四相使用 SYNC、因此禁用第二个控制器的 DITH。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

    感谢您的快速回复。

    但答案让我困惑。

    我的看法是 、初级控制器通过电容器(启用 DITH)将 DITH 连接到 GND、但次级控制器悬空或连接到 GND。

    主控制器是否启用 DITH 功能、辅助控制器 DITH 功能是否禁用?

    艾琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甚至考虑到次级控制器 DITH 功能已被禁用、但由于时钟源(主控制器)已经抖动频率、所以次级频率是否已经抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉双重问题

    关于 CS 和 SS、来自数据表:

    SS: 当 LM25143内部逻辑因出现故障而拉低 SS 时、LO 栅极驱动器被禁用。

    CS:如果从 CS 到 VOUT 感测到的峰值差分电流信号超过73mV 的电流限制阈值、电流限制比较器会立即终止相应的 HO 输出来提供逐周期电流限制。

    那么、我的问题是为什么 SS 拉低禁用 LO 和 CS 超出阈值会终止 HO 输出? 为什么不同时终止 LO 和 HO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    1) 1)是、初级侧将控制全部4个相位的抖动。 无论什么情况、辅助控制器都不具有抖动功能(因为时钟与辅助控制器同步)。

    2) 2)如果存在电流限制、则会开启 LO 以允许电感器电流降低。 如果由于电流限制而关断 LO、电感器电流仍会通过低侧 FET 体二极管降低、但这将产生比仅仅导通 LO 更高的功率损耗。

    如果出现故障情况、LO 将终止、因为该器件将禁用并且不监测电感器电流。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多