This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:热关断

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280503/bq51003-thermal-shutdown

器件型号:BQ51003

您好

在大约60°C 时推导热关断、为此、我们使用了数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq51003.pdf 第23页的公式、 得出两个电阻值(通过公式3表示) R1 = 1.5k Ω、R3 = 1.2k Ω、β 值为3380k。

在测试功率时、热关断发生在大约40摄氏度。那么、我的问题是我们是否做错了事情? 我们使用的 NTC 是这个 https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/sensor/ntc/chip-ntc-thermistor/catalog/tpd_commercial_ntc-thermistor_ntcg_en.pdf 文件、

谨致问候
克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了方便澄清、这里特别说明了 数据表中的这个 NTCG103JF103FT1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christoffer

    我使用另一个我拥有的工具计算了这些值、并且建议 r1=2k 和 r3=open。   

    0C 电压为1.32V (Vcold=1.2914V)

    60C 电压为0.442V (Vhot=0.4312V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、但根据我们的理解、当 TS-CTRL 引脚的电压为100mV 时、会发生热关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christoffer

    TS-CTRL 引脚高温阈值为2.2V 或0.431V 的19.6%。   即2.2V 或1.29V 的58.7%。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好

    根据我们的理解、当系统关闭时、这些阈值与什么都没有关系、我们已尝试(在使用原始 POST 中的值之前)使用值、以获得这些确切的阈值。 但系统并未关闭。 根据数据表的第24页"如果 TS 电压大于100mV、则辅助器件正在驱动 TS-CTRL 引脚、并检测到 CTRL =‘1"。" 根据我们的理解、这意味着我们需要在系统关断之前将电压降至100mV 以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    正常运行 电压介于0.44V 和1.32V 之间。

    Ts 处的电压通过脉冲进行测量。  如果 TS 引脚上有一个电容器、它可能会阻止电压的正确测量

    您能否尝试使用电源驱动 TS-CTRL 引脚、并确认在0.44V 到1.32V 之间单元无法运行?