This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:TPS61378-Q1

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, TPS61033-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276494/tps61378-q1-tps61378-q1

器件型号:TPS61378-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61033-Q1

大家好、

请 查看所附的  TPS61378-Q1原理图电路并 提供反馈  

提及设计细节、

输入电压 - 4.1V (最大值)和2.3V (最小值)

输出电压 -5.25V

最大负载电流- 1.5A

连续负载电流 - 1A

电感值(L22) -0.47uH

开关频率 - 2.2MHz

e2e.ti.com/.../TPS61378_5F00_TI_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    本周正值中国国庆日、因此负责的团队不在办公室。 请耐心等待、直至下周。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    很抱歉回复晚了。

    对于 TPS61378-Q1、输入电流似乎过大、因为该器件的最小峰值电流限制为4A。

    请查看计算工具。

    e2e.ti.com/.../3704.TPS61378-Calculation-Tool-V1.1.xlsx

    IIN=5.25*1.5/2.3/0.9=3.8A,忽略了纹波电流。

    这意味着该器件无法在2.3V 输入电压下输出5.25V1.5A。

    建议使用 TPS61033-Q1。

     如果您坚持 使用设备、则应根据情况进行调整。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的回复。

    q1) 在上述条件下是否对 TPS61378 IC 有任何影响("器件在2.3Vin 下无法输出5.25V1.5A")?

    Q2)从计算表中删除了电流限值可设置在1A 和4.8A 之间。

    在2.3V、Iin =3.8A、介于1A 和4.8A 之间。在这种情况下、器件可以在输入为2.3V 时输出5.25V、1.5A。 请确认?

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijensh:

    谢谢你们的问题。

    1.此器件将限制其输入电流,因此输出电压将下降以保持输出电流。(输入功率受限)

    4.8A 是典型值、在所有情况下都可以变化为4A。

    在2.3V,Iin =3.8A,介于1A 和4.8A 之间[/报价]

    由于使用计算工具、峰值电流不是3.8A、而是4.57A。

    该值高于最小4A 规格、并且器件无法在所有情况下都确保输出容量。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    使用 TPS61378 EVM 板进行检查时、观察到以下点、

    当输入电流高于 1.8A @3.3V 输入电压时、输出电压开始出现波动、因此输入电流和负载电流也开始出现波动。

    提及下面的测试参数、  

    输入电压= 4.1V 至2.3V

    ILIM = 4.8A

    连续负载电流 = 0.65A

    输出电压= 5.25V

    电感器-0.47uH  

    请参阅电感器规格

    请参阅计算表中的建议。

    q)即使电流限值设为4.8A,输入电流@1.8A,输出电压也会波动。 请 澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijensh:

    波动可能是由于环路不稳定造成的、也可能只是 源限制所致。

    请仔细检查电源的电流限制、并尽可能缩短输入线、以避免出现较大的压降。

    另一方面、请检查电路的环路、可以在计算工具中看到、请确保稳定性。  

    很容易误解 输出 电容是输出电容器的有效电容。

    如果您能提供更多 线索、比如经过测试的波形、以便我检查您是否还有问题、那会更好。

     最好在一张图片中显示 SW、Vin、Vout 和 IL 的波形。

    此致

    费格斯