This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:在选择内部 VCC 电源时、芯片会有从 VIN 到 VCC 的泄漏电流

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279383/tps552892-when-selecting-internal-vcc-power-supply-the-chip-will-have-leakage-from-vin-to-vcc

器件型号:TPS552892

嗨、团队,

   在我们的测试过程中、我们发现、如果将552892更改为内部 VCC 电源(将 EXTVCC 引脚连接到 VCC 引脚)、VCC 中将存在泄漏。 经过研究、VCC 的泄漏来自 VIN、属于552892芯片的内部泄漏、最大泄漏幅度约为500mV。
   我们在 EVM 板和两个项目板上测试了多个552892芯片、所有这些芯片都出现了此问题。
   图1显示了测试我们自己的 PCB 板、断开 PG 和 EN;为 VIN 加电并测试 VIN (黄色)和 VCC (蓝色)。
   图2显示了在 EN 断开连接的情况下测试的 EVM 板;为 VIN 加电并测试 VIN (绿色)和 VCC (蓝色)。

   此内部 VCC 泄漏电流是否对芯片的正常运行有影响? 有风险吗?

   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当 EN=高电平时、无论 EXTVCC 连接到 VCC 是 浮动的还是0V、器件都将首先将 VCC 电压调节到1.2V。 原因是在 EXTVCC 连接到 VCC (选择内部 LDO)的情况下、如果 VCC 未稳压到1.2V (高于 EXTVCC 输入逻辑高阈值)、器件无法选择内部 LDO。

    2.在 VCC 上没有1.2V 的风险。 为 VCC 选择外部电源时、需要将5V 的电压连接到 VCC 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 而 FAE 的电子邮件也回答了 VCC 泄漏约500mV 电压的原因。 目前,所有问题都已得到解决。 谢谢你。