This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:SW1、SW2引脚功能

Guru**** 2533060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5175-Q1, LM61495, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280465/lm5157-q1-sw1-sw2-pin-function

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157LM5175-Q1LM61495LM5175

您好、TI 专家

   我查看了 LM5157数据表、SW1 SW2具有内部连接、我不了解它们的功能、如下图所示。

我知道,一般而言,开关节点只连接高侧 MOS 和电感器。 请帮帮我。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、器件型号勘误表是 LM5175-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    对于高侧 FET、开关节点是驱动器信号的基准电压。 栅极或 NMOS 需要高于源极、而高侧 FET 的源极是开关节点。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

        感谢您的热情支持

    我不太了解具体情况、您能帮助说明更多细节吗?我查看一下 LM61495框图、它没有如下所示的类似设计。

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    LM5175是一款控制器、因此需要外部 MOSFET。 LM61495是一种集成了 FET 的转换器。 有关带有外部 FET 的完整原理图、请查看数据表中的应用部分。

    此致、
    布里吉特