This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:降压/升压转换器中的 MC34063A 提供有可听见的声音。

Guru**** 2518190 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280617/mc34063a-audible-sound-comes-from-mc34063a-in-buck-boost-converter

部件号:MC34063A

先生,

我使用 Texas MC34063A 设计了多种降压/升压转换器、以满足以下规格要求

输入电压: 8VDC 至28VDC  

输出电压:12V/0.12A

该设计适用于负载从10mA 到0.12A 变化的整个输入电压。

但是、转换器 IC MC34063A 会发出可听见的声音、而不会影响输出电压。

请告诉我们这种声音的原因以及如何克服它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind:

    可闻噪声通常由电感器引起、因为这会随施加的电压而机械变化。

    从电路板上移除电感器并通过电线将其连接到2个焊盘时、您能否检查噪声是否消失?

    如果声音消失、电感器的旋转有时会有所帮助、或者您可以尝试不同容量的不同电感器、这也可能解决问题。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    我移除了电感器、并通过使用导线将其焊接到 PCB 上的电感器焊盘来进行测试。

    可闻噪声来自电感器本身、而非开关 MC34063A。

    因此、根据您的建议、我尝试了使用不同的电感器、100uH/4A 电感器值解决了问题。

    100uH/4A 电感器噪声消失了、并检查了9V 至29V 范围、未观察到可闻噪声。

    感谢您的帮助和支持!!