This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:输入电压纹波要求

Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281585/tps546d24a-input-voltage-ripple-requirement

器件型号:TPS546D24A

您好!

为了使 TPS546D24A 正常工作、允许多大的输入电压纹波? 在本例中、输入电压为3.3V。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    在我们的计算器工具中、我们通常会尝试将 VIN 纹波限制在250mV 以下。

    我认为对 VIN 纹波不一定有限制、但如果该纹波过大、可能会导致调节或稳定性问题、因此在本例中建议将其保持在250mV 以下。

    谢谢。

    约瑟夫