This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:有关图7的问题;TPS23523数据表中的定时器、栅极电流和感测电压之间的关系

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275560/tps23523-question-about-figure-7-relationship-between-timer-gate-current-and-sense-voltage-in-the-datasheet-of-tps23523

器件型号:TPS23523

您好!

我正在使用 TPS23523来设计系统、对 数据表中的图7有一些疑问。  

那么、图7适用于什么状态呢? 器件的启动状态是什么?  根据我所知、栅极引脚 在开通过程中会向 MOSFET 栅极提供电流(典型值10uA)、而在 MOSFET 完全开通时、栅极引脚将提供更长的拉电流。 换句话说、在 NORMAL 运行状态下栅极电流为零。

如果图7仅适用于启动周期、是否意味着栅极电流会随着 VSNS 的增加(即负载电流的增加)而减小? 如果是、此设计的目的是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    欢迎使用 E2E

    减小栅极电流的主要目的是、当负载电流接近设定的电流限制阈值时、使环路为电流限制做好准备、从而确保提供快速保护响应。 过载可能会在启动期间和正常运行期间发生、因此该过载适用于启动期间和稳定状态。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您 回答我的问题。

    在回复中、您提到"降低栅极电流设计"适用于启动和正常运行期间的过载、但我认为当 MOSFET 在正常运行期间完全导通时、没有栅极电流(栅极引脚不向 MOSFET 栅极提供电流)。 那么、该设计是否仅适用于启动过程? 此外、我注意到图 7在 VGS = 5V 时给出、在这种情况下、MOSFET 通常不会完全导通。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我的同事将很快回来讨论此内容。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    该图在启动和稳态条件下均适用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    当应用于稳态条件下时、我不理解该图。 我认为当 MOSFET 在稳态条件下完全导通时、栅极电流应该为零。  请您详细说明该图的含义。

    谢谢。此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我只知道数据表中写入的内容。 除此之外、我不知道。

    我想知道这个情节对您来说如此重要吗? 您有何疑虑? 您的应用是什么? 机会的数量是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的答复。 实际上、我在前期研究项目中使用这一部件、只是想熟悉这一部件以便进行更好的评估。

    我计划使用一个 EVM 板来亲自测试该图。

    此致、

    周老师