This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:我的6S 电池未充电、只需从电源消耗150mA

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278010/bq24610evm-my-6s-battery-is-not-charging-just-draw-150ma-from-the-power-supply

器件型号:BQ24610EVM

来为6S1P 锂离子电池充电。 首先、在22.2V 输出电池电压下、我将 R28更改为95k。 我的 PS 为27V、TS 电压为1.8V。 但我的电源提供了150mA。  

我想知道这有什么问题吗? 我把相关的图片左侧,分别是电源、Vbat 信号和 EVM 卡(分别是 ACDRV、D3、D5、STAT1 LED 的照明)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramazan、  

    感谢您与我们联系!

     我将复制本手册、并在周一提供反馈与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新后、我注意到没有电压 Iset1、Iset2、而我看到 Vpullup 为3.6V。 是问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramazan、  

    我有几个跟进问题:  

     输出电压设置为什么? (负载处的电压设置?)

    电源上的电流限制设置为什么?

    3-对电路板是否进行了任何其他修改(R28除外)?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    1 -我的输出电压为21.6V

    3A 电流

    3 -不是、除 R28外没有任何其他修改。

    此致、

    RA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramazan、  

    您是否尝试过增大电源的电流限制?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了此功能、但我决定订购新的 EVM、因为我怀疑此卡有故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramazan、  

    我建议在更改 R28之前遵循 EVM 用户指南中概述的测试程序。  

    请告诉我、您是否在新 EVM 上观察到同样的行为!

    此致、  

    A·克德尔