Other Parts Discussed in Thread: LM5166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5166 大家好!
我有一个 LM5166 IC、我需要在其输出端获取5V。 但我有24V 的 SW 引脚和输出、我不知道为什么!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否测试输入和输出是否短路? 您能否比较我们的 EVM 的参数、看看有什么区别? 因为应用条件相同。 谢谢。
奥罗拉