This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:有关 PEC 计算的文档似乎错误

Guru**** 2388280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281338/tps38700-documentation-for-pec-calculation-seems-to-be-wrong

器件型号:TPS38700

我们使用的是 TPS38700C04。 根据用户手册、应使用 FFh 的初始值计算 PEC 校验和。 但是、这会导致 PEC 错误、而从值00h 开始(正如评估套件中使用的 TPS38700-Q1的相关文档)则有效。


请确认何种计算 应该 将用于 PEC 以及是否要更正相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:  

    感谢您提醒我们注意这一点、计算应从00h 开始。 我将与团队合作、确保这一点得到纠正。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!