This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:第2个直流/直流转换器之一无输出- SW 引脚不显示稳定的输出

Guru**** 2523210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279626/lm26420-no-output-from-one-of-the-2nd-dc-dc-converter---sw-pin-is-not-showing-stable-output

器件型号:LM26420

您好!

    我正在使用的电路板上、我们已将 LM26420用于3.3V 和1.8V 输出、5V 输入、电路如下所示

3.3V 没有输出、因此1.8V 也不工作。  

此外、如果我使用 SW 引脚上的示波器进行测量、我会观察到以下  

 

如果我从电路中移除电感器并再次测量 SW、  

您能帮助我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    您是否还可以将电感器电流添加到示波器屏幕截图中(电感器焊接在电路板上)? 您能否检查器件电流是否受到输出轨上过载条件的限制? 您可以断开输出端的所有负载并进行尝试。 您是否还尝试更换新设备以查看是否是由于焊接问题引起的?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

         感谢您的快速回复。

    我没有电流探头、因此无法测量电感器电流。 我移除了电感器 L1 (3.3V)并使用工作台外部电源提供3.3V 电压、然后观察到 PG_3V3以方波形式出现。  

    我移除了两个电感器(L1和 L2)并将工作台电源用于3.3V 和1.8V、并且电路板电路看起来运行良好。 3.3V 时的电流消耗约为0.5A、1.8V 时的电流为0.8A、这表明3.3V 没有过载。  

    我有三块电路板、都具有相同的行为、是焊接问题还是这些 IC 不好(组装时在制造商处损坏)?

    欢迎提出任何进一步的建议。  

    此致

    墨辛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    是否可以添加一个类似100m Ω 的电阻器与电感器串联、并测量该电阻器上的电压以检查电感器电流?

    3.3V 电压轨上是否有任何其他大容量电容器? 检查一下、导致器件可能会发现使用大容量电容器很难启动。

    它可能是电源轨上的过载情况是瞬态事件、因此它可能在外部电源的直流电流显示屏上不可见。

    您能否告诉我您观察到的开关频率是多少?

    您可以在 IC 断电的情况下查看引脚对引脚短路、以检查 IC 是否已损坏。 您 还应该能够测量 GND 和 IC 每一个其他引脚之间的二极管电压。 这表明器件已正确焊接。 您可以在二极管模式下使用万用表、并连接 GND (二极管的 p 端)和所有其他器件引脚(二极管的 n 端)。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

         谢谢你。

    我测量了电流、但使用了10m 欧姆电阻、峰值电压为16.4mV、因此电流几乎为1.64A

       

    并且它 会重复  

    3.3V 电压轨上没有大容量电容。

    我认为它是770KHz、这是我在 SW 引脚上观察到的、但我不确定我可以在何处精确测量此值。

    感谢您提供此指导、我已通过您所述的方法验证了焊接、焊接看起来没有问题。

     万用表测得的电阻在3.3V 和 GND 之间为51欧姆。

    我认为我需要更改电感器、因为它似乎会饱和、但您可以提供更好的建议。  

    此致

     墨辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    感谢您提供的信息。 在某些周期中、10m Ω 两端的峰值电压似乎甚至会达到19mV。 器件可能会因输出负载而受到电流限制。 还可能是电感器饱和。 最好通过开始进入空载条件来对此进行研究。 您能否断开输出轨上的负载并观察启动?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

       我从3.3V 电源轨移除了所有负载、但仍然无法正常工作。 然后、在一些调试发现"R5"时、输入电阻为4.99KOhm 而不是4.99Ohm。 将其替换为正确值并再次进行测试、但电压似乎会缓慢上升到高电平、但仅上升到1.5V。

    我已经通过从电路中将反馈环路电阻器移除并进行测量来验证、这些电阻器看起来没有问题。

    您是否可以建议再进行一些测试?  

    谢谢!

    此致

    墨辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    您还可以检查 R3电阻器是否正确吗? PG 在初始时为低电平、这会将 VOUT 连接至 PG。

    您还可以重新检查电感器是否是正确的器件型号?  如果您手头有其他电感器、您甚至可以交换它们并进行测试。

    您可以共享启动屏幕快照或以下信号吗? -VIN、VOUT、SW 上的电压以及10m Ω 电阻器(与电感器串联)上的电压?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

       谢谢!  

    它现在正在工作、我检查了 R3的值、结果正常。 然后、我更换了电感器并再次进行了测试、结果似乎工作正常。 我已经添加了负载、现在3.3V 和1.8V 都可以正常工作。  

    我想这是由 R5的值错误造成的。  

    再次感谢您的帮助。

    此致

    墨辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    很高兴听到您能够修复它。

    此致、

    瓦伦