您好!
我为 BLDC 电机驱动器设计了一个 STO 电路。 我参考了您的 TIDA 设计、使用了 TPS27S100APWPT IC。 但它不能有效地工作。 我将24V 连接到 IN 引脚。 当我将3.3V 连接到 EN 和 DiagEN 引脚时、我看到输出上为2V、而不是24V。 因此、我在从驱动器中卸载 IC 后再次尝试它、但得到了相同的结果。 您能向我描述一下我做错了什么或者我在测试 IC 之前需要十分小心吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我为 BLDC 电机驱动器设计了一个 STO 电路。 我参考了您的 TIDA 设计、使用了 TPS27S100APWPT IC。 但它不能有效地工作。 我将24V 连接到 IN 引脚。 当我将3.3V 连接到 EN 和 DiagEN 引脚时、我看到输出上为2V、而不是24V。 因此、我在从驱动器中卸载 IC 后再次尝试它、但得到了相同的结果。 您能向我描述一下我做错了什么或者我在测试 IC 之前需要十分小心吗?
谢谢你。

实际上、我使用万用表测量了电压。 I 在 IN 引脚(TPS27S100A 的电源输入引脚)上测得的电压为24V。 然而、无论 EN 引脚为高电平还是低电平、在输出引脚上、我都观察到0V。 我还尝试通过将电线焊接到其引脚来单独测试 IC、当 EN 引脚为高电平时、I 测得的电压为2V。
TPS27S100A 的输出引脚连接到 DRV3205的电源引脚。 在电源引脚上也看不到24V 电压。
您好!
我建议使用示波器来观察 EN、IN、OUT 和 FLT。
EN 信号可能处于如下所示的 VIL 和 VIH 阈值之间、或者触发了热关断。 在 VIL 和 VIH 之间、 我们无法确认器件是打开还是关闭、这意味着器件也可能部分打开。

此外、我们建议在不使用 ILIM 时将 ILIM 引脚拉至接地。 悬空 ILIM 会导致热关断事件、在该事件中、器件将因温度超过 TSD 而禁用、即使 EN>VIH。

收集好波形后、我们将能够查看 EN 是否处于 VIL 和 VIH 之间、或者通过观察 IN 为24V、OUT 为0-2V 时 EN 和 FLT 上的电压是否触发热关断。
此致、
伊丽莎白