This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010EVM:LM36010EVM 和 LaunchPad

Guru**** 2797775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, LM36010, LM36010EVM, MSP-EXP430G2ET, USB2ANY, LM3644, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272858/lm36010evm-lm36010evm-and-launchpad

器件型号:LM36010EVM
主题中讨论的其他器件:LM36010MSP-EXP430G2ETUSB2ANY、MSP432E401Y、 LM3644MSP430F5529

我购买了 LM36010EVM 来评估 LM36010。 在文档 SNVU574 " LM36010EVM 用户指南"的第2部分中、 软件 MSP-EXP432P401R 可执行软件和 LM36010EVM 之间的通信。 但 MSP-EXP432P401R 已过时。 因此、我 从 DigiKey 购买了 LaunchPad MSP-EXP430G2ET、以测试 I2C 通信。  到目前为止不起作用。  

LaunchPad  MSP-EXP430G2ET 是否适用于 LM36010EVM 软件与 LM36010EVM   硬件通信?

2.如果问题1的答案是"否", 则可以使用哪个 LaunchPad 或其他现成的演示板来 完全替换 MSP-EXP432P401R?

谢谢你。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    LaunchPad MSP-EXP430G2ET 是否适用于 LM36010EVM 软件与 LM36010EVM 硬件通信?

     抱歉、MSP430G2ET Launchpad 不可用于 LM36010软件。

    2.如果问题1的答案是"否", 则可以使用哪个 LaunchPad 或其他现成的演示板来 完全替换 MSP-EXP432P401R?

     可购买一款接口适配器 USB2ANY、我可以指导您如何使用此工具与 LM36010EVM 进行通信。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我要订购一个 USB2ANY、然后使用 LM36010EVM 试用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives、USB2ANY 的 PWM0、PWM1和 PWM2的最小频率是多少? 我们需要一些低于100Hz 的触发信号。 是否有办法利用 USB2ANY 可访问的 GPIO 生成单脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    通过 USB2ANY Explorer 软件,GPIO 只能设置为高电平/低电平,、因此可能需要一个信号发生器来生成 PWM 脉冲。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 USB2ANY 不是一个好选择、尽管我是从 TI 订购的。  MSP432E401Y 能否在  使用 LM36010EVM 方面替换 MSP-EXP432P401R? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    ,,、您可以选择任何具有 I2C 控制的 MCU 来评估板,、但我无法确保 LM36010 GUI 软件可以在 E401Y Launch Pad 上正常工作 、因此您需要自行进行编码。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives,

    我已将 USB2ANY 连接到 LM36010演示板、但我无法使用 LM36010EVM 软件来读取/写入 LM36010寄存器。 我可以知道需要做些什么才能让 LM36010EVM 软件与 USB2ANY 一起工作、至少能够读取/写入寄存器吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives,

    我已尝试 USB2ANY Explorer。   已下载 USB2ANY Explorer 2.7.0.0版。 当我尝试运行 USB2ANY Explorer 时、提示我需要更新固件。 我按照指示执行了步骤、但在开始更新一段时间后、显示更新失败。  USB2ANY 在 USB 设备中列为:  

    我使用的是 Windows 11。   

    此致、

    凯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    更新可能需要拔下和连接器、然后通过按下按钮将其重新插入。

    只有这样、它才能成功更新。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    您可以 参考 LM3644指南点亮 LM36010。

    e2e.ti.com/.../LM3644-test-procedure.doc

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我的电脑是风车10家庭版。  最新的 USB2ANY 爆炸最新版2.7.0.5版是否 能在 Windowns 10家庭版上工作?  如果没有、您想通过电子邮件向我发送适用于 Windows 10家庭版的旧版本吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    Win 10可用于使用 USB2ANY 软件,请 向我展示您遇到的错误、以便我可以指导您成功评估该电路板。

    请将您的屏幕截图与 I2C 配置页面分享给我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives、请查看将 USB2ANY 与 LM36010EVM 连接时的屏幕截图。  我尝试执行的操作是读回寄存器0x01值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    超时时间太短、请将其更改为更大的值并启用上拉。

    您还可以在我之前发送给您的文件中看到详细信息。

    谢谢!

    BRS、  

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives,

    感谢您的回复。 我尝试了设置。 它仍然无法正常工作。  如果 LM36010数据表中存在一些错误、请参阅所附的0x64和0x63地址的屏幕截图。  

    请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    似乎很奇怪、您能否与我分享一下您的硬件连接?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives,

    连接很简单。 GND 至 GND、SCL 至 SCL、SDA 至 SDA。 是否存在电源排序偏好、USB2ANY 先插入还是 LM36010EVM 先供电? 我今天不能把图片粘贴到这里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    我们需要在发送数据之前为器件加电、请先检查跳线设置和电源、或向我发送图像、以便我帮助您审阅。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我单击发送数据之前、它们已通电。 我在另一台计算机上尝试了硬件,使用 Windows 11,它可以正常工作。 该计算机 与我的计算机具有相同的型号和相同的 Windows 版本。  我想知道导致 USB2ANY 仅在另一台计算机上工作的问题是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    这可能是由于安装 COM 驱动程序固件失败,希望一切都能顺利地与新的计算机.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊夫斯,新的计算机是我的同事的计算机。 我无法使用他的电脑。 我仍需要使我的计算机使用 USB2ANY 工作。  您能帮助我解决此 COM 驱动程序安装故障吗? 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    很难找到计算机的问题所在。

    我还为您提供了另一种解决方案、考虑到 LM36010是一个非常简单的器件、只需1个命令即可将其点亮。

    那么、您是否有另一个可生成标准 I2C 信号的接口适配器?  

    也可以尝试使用 MSP430F5529 Launchpad、我也可以向您发送相关的参考代码。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了另一个 可以 发送 I2C 命令的器件、LM36010EVM 可以使用它。 看起来 USB2ANY 在我的计算机上运行时出现问题。  我将开始 USB2ANY 返回过程。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、如果您在评估过程中遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢!