请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC34063A 先生,
我使用 Texas MC34063A 设计了多种降压/升压转换器、以满足以下规格要求
输入电压: 8VDC 至28VDC
输出电压:12V/0.12A
该设计适用于负载从10mA 到0.12A 变化的整个输入电压。
但是、转换器 IC MC34063A 会发出可听见的声音、而不会影响输出电压。
请告诉我们这种声音的原因以及如何克服它。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.