This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:了解 GUI 行为

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219EVM-SKT, TPS6521905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281045/tps6521905-understanding-gui-behavior

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219EVM-SKT、、 TPS65219

您好!

我已经使用 TPS65219EVM-SKT 检查了 TPS6521905的运行。 但是、我试图将 LDO3的输出电压从1.2V 更改为另一个值、但没有改变。

我不知道原因。  如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

请参阅随附文档、了解连接方法和寄存器设置。

e2e.ti.com/.../TPS65219.pdf

e2e.ti.com/.../regs.csv

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您使用 E2E。 LDO3和 LDO4不支持动态电压调节(DVS)。 要更改这两个电源轨上的电压、用户必须首先使用 LDOx_EN 字段将其禁用、更改输出电压、然后再次启用它们。 请尝试一下、并让我们知道它是否起作用。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brenda-San:

    感谢您的答复。

    我能够更改 LDO3和 LDO4的输出电压。

    此致、

    西井市