This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:与 LM25180-Q1在待机模式下输出电压的差异

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280796/lm25180-q1-difference-of-output-voltage-in-the-standby-mode-with-lm25180-q1

器件型号:LM25180-Q1

您好!

我们正在对产品进行 EOL 测试、发现某些 电路板的输出电压出现偏离。

经过验证后、 这是由变压器的差异造成的。

并且 变压器的匝数比是可以的、只有初级电感的差异。

测试 VDS 的膝点电压时、不同的晶体管之间存在偏差。

我想知道  变压器初级电感如何激发输出电压的精度。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yansong:

    请参阅下图。 您可以在产品说明书的第7.3.2节中找到该信息。  在轻负载模式下、输出功率与 Lm 有关。  因此、需要添加虚拟负载。  如果未添加虚拟负载或虚拟负载不足、则输出电压将较高。  您可以使用最小频率来计算轻负载所需的最小虚拟负载值。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aurora

    根据我们的实验数据、模拟负载对于影响输出电压真的很重要。

    我的电路有两个输出绕组。

    您能详细解释一下初级电感如何影响轻负载下的输出电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yansong:

    因为轻载时的最小功率输出是 po_dcm=0.5*(Lm*IPEAK_DCM^2)*12kHz,我在上图中做了标记。 然后 PO_dcm=uo*IO+IO*Rdummy^2. 让 po_demule=io*Rdummy^2,如果您添加的虚拟负载不够大,po_dcm>uo*IO+IO*Rdummy^2,额外的能量将增加 Vo。  此时, po_dcm=(Ou+n ü ΔUo IO+IO*Rdummy^2.  

    希望解释的更清楚。 谢谢。

    奥罗拉