This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25606和 BQ25616器件是否都可以在 USB SDP (USB500)期间将输入电流限制(IINLIM)限制为500mA?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280390/bq25616-are-both-bq25606-and-bq25616-devices-that-can-limit-input-current-limit-iinlim-to-500ma-during-usb-sdp-usb500

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25606

BQ25606和 BQ25616器件是否都可以在 USB SDP (USB500)期间将输入电流限制(IINLIM)限制为500mA?

查看数据表、

BQ25606集成了

当"D+/D-检测"为 SDP 时、输入电流限值限制为500mA。

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/bq25606.pdf?ts = 1697085041637&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FBQ25606

BQ25616是

当"D+/D-检测"为 SDP 时、未找到针对输入电流限制的描述。

www.ti.com/.../bq25616.pdf

但是、阅读应用手册后、似乎提供了上述支持。

www.ti.com/.../sluaa94.pdf

BQ25606和 BQ25616器件是否都可以在 USB SDP (USB500)期间将输入电流限制(IINLIM)限制为500mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件都应支持 SDP 500mA。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我的问题已得到解决