请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件: BQ25792
你好。
我正在设计 TPS25750+BQ25792灌电流解决方案。
该电路板主要由上述两个 IC 和 MCU (微控制器单元)组成。 TPS25750没有单独的 EEPROM。
我打算 通过 I2C 将 MCU 负载补丁应用于 TPS25750。
- 我已经使用 TI 的 GUI 生成了完整二进制闪存(.c)。 我假设在我将 TPS25750置于 PTCH 模式之后、在发送并接受 PMBs 命令之后、应该在单个 I2C 事务中逐字节加载它?
- 我是否需要在每次 TPS25750上电时执行此操作、或者一旦增补、TPS25750就会无限期地进行存储?
- 我应该提供什么 作为 PMBs I2C 从器件地址(字节5、位6:0)? 它是否应该仅为 TPS25750的 I2C 地址?
- PBMC 似乎不需要输入数据(INPUT DATAX = None)、但 PBMC 的任务完成说明为: 如果 DATAX 输入不包含总补丁大小、则此任务被拒绝
我希望你理解我的想法,并将分享你对 可行性和可能的问题的意见。
此致 Mateusz Kusmierz