This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:DBVR 中提供4.0V

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281267/tps7a20-is-4-0v-available-in-dbvr

器件型号:TPS7A20

TPS7A2040PDVBR 是否为可用器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、  

    无法找到采用该封装的有效器件。 我已将此转发给营销人员、以防他们有不同的信息。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Glenn、  

    TPS7A2040PDVBR 不是可用的器件型号。  

    TPS7A2040PDQNR 是可用器件型号。 是否可以在此处使用业界通用的1x1封装?

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    -吉米