This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:控制环路设计帮助

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278790/tps55340-control-loop-design-help

器件型号:TPS55340

我正在使用部件 TPS55340RTER (DigiKey 提供)从12V 升压到24V (1.5A 输出)。

我目前已经通过使用 R = 3.3k 和 C = 0.1uF 使设计获得升压、但是一旦我向输出添加任何负载、器件就不再升压。 我最初使用 R = 2k 并且 C = 0.1uF (数据表建议的那样)、但是使用这个配置时、器件根本不会升压。  

我希望能够确定一个适用于我的应用的值、而无需猜测和检查随机值。 数据表提供的公式似乎缺少一些重要信息。

这里还介绍了如何使用网络分析器设计补偿环路(第20页)、但我不明白如何在电路一开始不起作用时在最大负载下测量频率响应。  

非常感谢任何帮助。 我还附上了原理图、以防我忽略了另一个错误。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    您已经结算 Webench 吗? 您可以在位于设计和开发部分末尾的器件产品文件夹中找到它: TPS55340数据表、产品信息和支持| TI.com

    您还可以查看我们具有类似要求的评估模块: TPS55340EVM-017 5-12V 输入、24V 输出升压评估模块(修订版 B)

    我们的功率级设计器是计算电源的一个通用工具: 功率级设计器设计工具| TI.com

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚查看了您发送给我的资源。  器件产品 说明书提供了更多信息、我使用基于电路设置的计算值尝试了补偿环路。  

    评估模块也显示在器件数据表中、因此我已经对它有些熟悉了。

    我所做的任何更改都不会对电路性能产生任何影响。 我向输出端添加负载后、器件将立即开始振铃并输出与输入电压类似的电压。

    为了提供文档、我列出了我尝试过的价值观以及原因:

    1. CCOMP = 0.068uF、RCOMP = 3.9k、CHF = 150pF
      1. 初始结果显示了 calctool 电子表格中的组件值。 假设输出电容器降额50%
    2. CCOMP = 0.033uF、RCOMP = 5.6k、CHF = 82pF
      1. 改变输出电容降额%对补偿设计有很大影响、因此我假设值较高以查看预期值会如何变化

    此时此刻、我对于电路的问题不再是控制环路充满信心。 通过查看计算器电子表格可以清楚地看到、补偿回路会因电路中非常小的改动而发生显著变化。如果这是器件正常工作时的定义特性、这似乎是一个糟糕的设计选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我很抱歉,但我不明白你最后两句话的意思。

    BTW、我建议为高频极点在 COMP 到 GND 之间添加一个小型电容器、但这不太可能是导致问题的根本原因。

    原理图似乎大致没问题、但如果补偿计算正确、在增加负载时转换器不应立即下降。 如果出现了严重问题、您能否在转换器启动时以及添加负载时发送输入电压、输出电压和开关节点的测量值?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最后两句话中、我基本上是假设原理图应该没问题、而其他东西会导致问题。 很抱歉耽误你的时间。  

    我的确尝试了为高频极点放置 CHF。 这些测量值使用(CCOMP = 0.033uF、RCOMP = 5.6k、CHF = 82pF)

    对于输入电压、我将使用能够输出24V、5A 的直流电源。 我 使用 Vin=12V 和带按钮的1k Ω 电阻器作为负载。  

    探头1 (黄色)的输入电压为12V

    探针2 (绿色)是开关节点

    探头3 (蓝色)为 Vout

    顶部的图显示了初始导通图、底部的图显示了向输出端添加负载的情况。  

    我还注意到、在添加负载时、反馈节点从1.223V 变为~0.6V。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还添加了布局屏幕截图、因为它看起来在故障排除方面可能很有用。  

    注:

    如果 IC 本身需要很高的电流消耗、而其右侧的10mil 迹线无法提供该电流、则添加了 JP1。 当前 JP1保持原样(短路)。 我认为这不会引起任何问题、因为600kHz 应该太慢而不会引起任何干扰。

    R9是频率设置电阻器

    R11/12是反馈电阻

    R10/C6是控制环路。 在添加 CHF 电容器时、我焊接在现有元件顶部。  

    C5是 SS 电容器

    C8是输入端的0.1uF 去耦电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    如果您在 FB 节点上测量这样不同的电压、而器件没有反应、我想器件是否已损坏。 您是否有可能有第二个可以检查的电路板?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最终重新制作了一个新的电路板、看起来我最初几次就拧紧了焊接螺钉。 我想这里的重点是、我应该买一个模版、哈哈。

    再次感谢所有的帮助