This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:使用低侧驱动器

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281103/tps4811-q1-use-of-low-side-driver

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5067

您好、团队成员:

 

能不能介绍 TPS4811-Q1?

 

尽管 TPS4811-Q1是 H/S 驱动器、但是否可以将该器件用作 L/S 驱动器?

如果是、那么在使用 L/S 驱动器时器件提供哪些诊断/保护功能?

如果无法实现、您能否推荐支持48V 电池系统的 L/S 驱动器?

  

谢谢。此致、

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的联系。 TPS4811-Q1不能用作低侧驱动器。 请使用 LM5067。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

     

    感谢您的答复。 我需要 AEC-Q100版本的 LM5067、但在 TI.com 中找不到。 您是否已有 AEC-Q100计划?

     

    此致、

    李灿森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们没有任何修改 LM5067的计划。